This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:中断寄存器0x0820中缺少相关字段

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000435/tcan4551-q1-interesting-fields-missing-from-interrupts-register-0x0820

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

我注意到、在结构 为 TCAN4x5x_Device_Interrupts 的演示软件中、有许多诊断标志可以突出显示 CAN 硬件问题、例如:

uint8_t CBF:1;

uint8_t CANBUSBAT:1;
uint8_t CANBUSGND:1;
uint8_t CANBUSOPEN:1;
uint8_t CANLGND:1;
uint8_t CANHBAT:1;
uint8_t CANHCNL:1;
uint8_t CANBUSTERMOPEN:1;

但是、这些都保留在数据表中。

它们是否不再受支持?

是否有关于哪些标志可用于执行总线错误诊断和恢复的指南?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外、CANto 在第55页的数据表中也有所提及、但它不在寄存器或 中断字段说明中。 是否已将其重命名为 CANSLNT? 或者、这是不是什么不同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ED、

    感谢您在我们的代码中指出这一点、这些函数已从器件的最终发布版本中删除。  这些定义保留在器件的早期版本中、其中包含这些定义、我们在内部使用代码来测试器件。

    就寄存器中的诊断功能而言、寄存器0x0820是通用 CAN 诊断标志、而0x0824是 CAN 控制器消息和协议的 MCAN 中断。

    您能告诉我您正在查看哪一个数据表吗? 在我正在阅读的在线数据表中、我找不到第55页提到的 Canto。 当 CAN 总线对更长的 tSILENCE 参数没有活动时、CANSLNT 是一个被置为有效的标志。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    该文档 是目前在 https://www.ti.com/product/TCAN4551-Q1?qgpn=tcan4551-q1#support-training  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan4551-q1.pdf?ts=1620798778892&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTCAN4551-Q1上的 pdf

    第55页中间。 在表18后面。

    CANo:CAN 超时:标志表示在具有帧检测功能的待机模式下的 CAN 总线超时事件
    使能。 如果在具有帧检测功能的待机模式下、CAN 总线上的活动时间超过 tSILENCE
    使能时、该标志被置位。

    其他信号被撤回、这是一种耻辱。 它们对于远程诊断 CAN 连接问题非常有帮助。 我想这些信号被撤回是因为它们不可靠。

    此致、  

    编辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果可能值得包含在单独的节点上或与 TCAN4550配合使用、则 TCAN1144和 TCAN1146中包含总线故障诊断功能。 如果您对这些器件有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott