This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:规范与 GUI 调整之间的关系是什么?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879462/ds160pr410-what-s-the-relation-between-spec-and-gui-tuning

器件型号:DS160PR410

大家好、

我对规格和 GUI 有疑问、

根据规格、它显示直流增益具有5个级别可供选择、具体取决于增益和 VOD 引脚。

但在 GUI 中、EQ 直流增益具有可供选择的高增益和低增益以及 EQ 升压1和2选项。

我将如何结合规格和 GUI 来了解两者之间的关系? 或者,根据规范,在引脚搭接模式下显示的调谐能力有限,并且在 GUI 中具有更大的调谐灵活性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GUI 中、增益 设置为低/高。  低电平= L2、高电平= L3

    在用于 VOD 的 GUI 中: 有0 - 1 - 2 - 3设置。  0=L0、1=L1、2=L3、3=L2

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    对于 DS160PR410 GUI、有两个 EQ 直流增益设置:

    低增益:0dB (增益引脚的 L2引脚设置)

    高增益:3.5dB (增益引脚的 L3引脚设置)

    VOD 设置有四种:

    0:-6dB (VOD 引脚的 L0引脚设置)

    1:-3.5dB (VOD 引脚的 L1引脚设置)

    2:-1.5dB (VOD 引脚的 L3引脚设置)

    3:0dB (VOD 引脚的 L2引脚设置)

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    感谢您的解释!