请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PR410 大家好、
我对规格和 GUI 有疑问、
根据规格、它显示直流增益具有5个级别可供选择、具体取决于增益和 VOD 引脚。
但在 GUI 中、EQ 直流增益具有可供选择的高增益和低增益以及 EQ 升压1和2选项。
我将如何结合规格和 GUI 来了解两者之间的关系? 或者,根据规范,在引脚搭接模式下显示的调谐能力有限,并且在 GUI 中具有更大的调谐灵活性?