Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
大家好、
我对规格和 GUI 有疑问、
根据规格、它显示直流增益具有5个级别可供选择、具体取决于增益和 VOD 引脚。
但在 GUI 中、EQ 直流增益具有可供选择的高增益和低增益以及 EQ 升压1和2选项。
我将如何结合规格和 GUI 来了解两者之间的关系? 或者,根据规范,在引脚搭接模式下显示的调谐能力有限,并且在 GUI 中具有更大的调谐灵活性?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
大家好、
我对规格和 GUI 有疑问、
根据规格、它显示直流增益具有5个级别可供选择、具体取决于增益和 VOD 引脚。
但在 GUI 中、EQ 直流增益具有可供选择的高增益和低增益以及 EQ 升压1和2选项。
我将如何结合规格和 GUI 来了解两者之间的关系? 或者,根据规范,在引脚搭接模式下显示的调谐能力有限,并且在 GUI 中具有更大的调谐灵活性?
您好 Oliver、
对于 DS160PR410 GUI、有两个 EQ 直流增益设置:
低增益:0dB (增益引脚的 L2引脚设置)
高增益:3.5dB (增益引脚的 L3引脚设置)
VOD 设置有四种:
0:-6dB (VOD 引脚的 L0引脚设置)
1:-3.5dB (VOD 引脚的 L1引脚设置)
2:-1.5dB (VOD 引脚的 L3引脚设置)
3:0dB (VOD 引脚的 L2引脚设置)
此致、
Davor