This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:隐性电压为何不稳定?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/967107/sn65hvd234-why-the-recessive-voltage-is-not-stable

器件型号:SN65HVD234

您好:TI   

我有3个问题 ,请帮我  

1:隐性电压不稳定

   当我们测试 CAN-SN65HVD234D 信号 时,发现  隐性电压不稳定,请 帮助解释;

请参见下面的波形;

2:我们使用 CAN-ISO1044B 与 CAN-SN65HVD234进行通信

当连接一 个或两个或三个 CAN-SN65HVD234时、显性电压不同、

如何选择端接电阻器?  我认为  更多的 CAN-SN65HVD234是需要 增加 端接电阻值的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持! 我看到您的帖子中包含的图片、它们正在帮助我了解您正在体验的内容。

    首先、我想回答您关于终止的问题。 您只需要在 网络的两端进行端接。 在您的工程图中、只有第一个工程图是正确的。 对于另外两个、只需要最长端接。  在网络中添加更多节点时、不应添加更多120 Ω 电阻器。 这些端接电阻器中的每一个都是并联的、因此每次添加并联电阻器时、都会降低这些电阻器提供的有效电阻。 仅   Ω 两个电阻器即可得出(120 Ω// 120 Ω)= 60。

    对于示波器快照、我可以看到这是您要测量的 CANH 信号。 您使用的是什么设置? 您是否有您的设置图或原理图? 一个重要的因素是确保并联的终端电阻器不会过多。

    示波器快照顶部显示了什么?

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您回答我的问题

    1: 当我测试波形上方时、使用以下 原理图、

       您可以看到 我使用的是 ISO1044B、它是隔离式 CAN IC、其电压电平为5V  

        SN65HVD234为3.3V,但我查看了数据表,它可以兼容 5V 信号  

    您也可以查看附件并搜索 TI CAN 设计指南 SLLA-337

    您可以看到文章的波形、隐性电压不稳定

    请检查~

    e2e.ti.com/.../SN65HVD234-design-guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    隐性电压的不稳定是由 CAN 总线上不同的隐性电平以及3.3V 收发器上 CAN 总线的固有设计引起的。 您可以看到、隐性电压从~VCC/2开始、然后缓慢上升至~2.1V、这是5V 收发器和3.3V 收发器的隐性偏置与彼此的电压电平"竞争"的结果。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    但是、您是否在 文章的附件中看到过上述文章、表明 使用两个 SN65HVD234 也有相同的现象  

    那么,如何解释呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    隐性脉冲内的漂移通常不是问题、如上所示、在3.3V 系统中更常见。 请记住、差分信号决定隐性与显性信号、因此、如图4中所述、只要共模信号保持在相关器件的适当电压范围内、轻微的共模漂移就不是问题所在。

    出现这种漂移的原因可能不同、但请注意、3.3V 器件的隐性偏置电压 根据设计高于 VCC/2。 这样做是为了最大限度地减少3.3V 和5V 收发器之间 CAN 总线上的共模变化。 当显性脉冲释放到共模时、通常会看到隐性电压漂移朝向共模偏置。 重复一遍:如果差分信号保持不变、这在应用中不是问题(请参阅图4中的红色(CANH-CANL)线)。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Danny

    我想我已经明白了这一点

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我在上面提到过;

    一  个 CAN-ISO1044B 与 三 个 CAN IC - SN65HVD234通信; 如何选择端接电阻器?

    问题是 三 个 CAN IC -SN65HVD234 是相同的单独部件;

    因此、如果使用端接电阻器、我们应该使用 三个端接电阻器。

    否则、我们应删除所有、

    我们不能只使用一 个端接电阻器;

    那么我准备添加 端接电阻值,Ω、那么您的建议如何呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    在所有节点都需要相同的系统中、可以通过在每个节点中包含部分端接来管理反射。 在这种情况下、三个相似的节点可以分别以360欧姆(120 * 3)端接、以便所有端接电阻器产生的总负载为60欧姆(360 * 3个节点+ 120 * 1个节点)。 确保负载不超过(等效电阻低于)该60欧姆标记将使驱动器特性与数据表中的特性保持一致。  

    也可以排除这些节点处的终端、但系统中产生的未端点会导致信号反射增加、并可能在高数据速率或较长电缆时导致问题。 部分终止虽然不是理想的、但会抑制大量的这些反射、并且仍然比不终止更可取。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    但有一点混淆,您建议(360*3+120*1),为什么不 使用(240*4节点)?‘

    因为我认为 四个节点是相同 的?   CAN 通信 是 双向的,无主从模式  

    怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    这种方法也起作用。  

    根据您的图纸、我假设始终包含 ISO 节点、因此最好在此处包含120欧姆的理想端接。 需要相应地对其余节点进行值计算。 在这种方法中、双节点配置将更好地进行过端接(1 x 120、1 x 360)。  

    如果某些配置不包括 ISO 节点、并且可能存在任何组合、则应谨慎地一致使用240 Ω 终端。  

    此致、
    Eric Schott