您好:TI
我有3个问题 ,请帮我
1:隐性电压不稳定
当我们测试 CAN-SN65HVD234D 信号 时,发现 隐性电压不稳定,请 帮助解释;
请参见下面的波形;
2:我们使用 CAN-ISO1044B 与 CAN-SN65HVD234进行通信
当连接一 个或两个或三个 CAN-SN65HVD234时、显性电压不同、
如何选择端接电阻器? 我认为 更多的 CAN-SN65HVD234是需要 增加 端接电阻值的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:TI
我有3个问题 ,请帮我
1:隐性电压不稳定
当我们测试 CAN-SN65HVD234D 信号 时,发现 隐性电压不稳定,请 帮助解释;
请参见下面的波形;
2:我们使用 CAN-ISO1044B 与 CAN-SN65HVD234进行通信
当连接一 个或两个或三个 CAN-SN65HVD234时、显性电压不同、
如何选择端接电阻器? 我认为 更多的 CAN-SN65HVD234是需要 增加 端接电阻值的吗?
您好!
感谢您的支持! 我看到您的帖子中包含的图片、它们正在帮助我了解您正在体验的内容。
首先、我想回答您关于终止的问题。 您只需要在 网络的两端进行端接。 在您的工程图中、只有第一个工程图是正确的。 对于另外两个、只需要最长端接。 在网络中添加更多节点时、不应添加更多120 Ω 电阻器。 这些端接电阻器中的每一个都是并联的、因此每次添加并联电阻器时、都会降低这些电阻器提供的有效电阻。 仅 Ω 两个电阻器即可得出(120 Ω// 120 Ω)= 60。
对于示波器快照、我可以看到这是您要测量的 CANH 信号。 您使用的是什么设置? 您是否有您的设置图或原理图? 一个重要的因素是确保并联的终端电阻器不会过多。
示波器快照顶部显示了什么?
最棒的
Danny
您好、感谢您回答我的问题
1: 当我测试波形上方时、使用以下 原理图、
您可以看到 我使用的是 ISO1044B、它是隔离式 CAN IC、其电压电平为5V
SN65HVD234为3.3V,但我查看了数据表,它可以兼容 5V 信号
您也可以查看附件并搜索 TI CAN 设计指南 SLLA-337
您可以看到文章的波形、隐性电压不稳定、
请检查~
用户、
隐性脉冲内的漂移通常不是问题、如上所示、在3.3V 系统中更常见。 请记住、差分信号决定隐性与显性信号、因此、如图4中所述、只要共模信号保持在相关器件的适当电压范围内、轻微的共模漂移就不是问题所在。
出现这种漂移的原因可能不同、但请注意、3.3V 器件的隐性偏置电压 根据设计高于 VCC/2。 这样做是为了最大限度地减少3.3V 和5V 收发器之间 CAN 总线上的共模变化。 当显性脉冲释放到共模时、通常会看到隐性电压漂移朝向共模偏置。 重复一遍:如果差分信号保持不变、这在应用中不是问题(请参阅图4中的红色(CANH-CANL)线)。
最棒的
Danny
你(们)好
我在上面提到过;
一 个 CAN-ISO1044B 与 三 个 CAN IC - SN65HVD234通信; 如何选择端接电阻器?
问题是 三 个 CAN IC -SN65HVD234 是相同的单独部件;
因此、如果使用端接电阻器、我们应该使用 三个端接电阻器。
否则、我们应删除所有、
我们不能只使用一 个端接电阻器;
那么我准备添加 端接电阻值,Ω、那么您的建议如何呢?
您好、用户:
在所有节点都需要相同的系统中、可以通过在每个节点中包含部分端接来管理反射。 在这种情况下、三个相似的节点可以分别以360欧姆(120 * 3)端接、以便所有端接电阻器产生的总负载为60欧姆(360 * 3个节点+ 120 * 1个节点)。 确保负载不超过(等效电阻低于)该60欧姆标记将使驱动器特性与数据表中的特性保持一致。
也可以排除这些节点处的终端、但系统中产生的未端点会导致信号反射增加、并可能在高数据速率或较长电缆时导致问题。 部分终止虽然不是理想的、但会抑制大量的这些反射、并且仍然比不终止更可取。
此致、
Eric Schott