This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:如何配置时序不准确的 DSI 输入和 LVDS 面板?

Guru**** 2782865 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/960031/sn65dsi84-how-to-config-with-dsi-input-and-lvds-panel-whose-timing-not-exacltly-match

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

我们的 DSI 配置可与 DSI 接口面板配合使用、DSI 物理层比特率为900Mbps。

数据路径为:DSI 源(900Mbps)--> sn65dsi94 --> LVDS 面板

我无法在输出窗口中获得两次相同的结果。

如何使 DSI 源正确转换为所需面板所需的 LVDS?

我是否必须更改 DSI 物理层比特率、以便 LVDS 时钟完全匹配?

这是我的 DSI 状态配置、plz help。

感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../pj5801g02.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    请遵循以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢你的帮助。 但遵循常见问题解答未解决我的问题。

    这是电池板的时序技术规格:

    由于固定为900Mbps 的 DSI 物理层比特率无法更改

    似乎只有两种方法、但 DSI 源不会显示在面板上:

    1) 1)调整面板输入以满足 DSI Phy 比特率、从而使 DSICLK=f (LVDSCLK)公式完全匹配、并几乎相同"线时间(同步到同步)"和"数据突发时间"。  sn65dsi84测试模式工作正常、但禁用测试后 DSI 源图像未显示

    选中面板输入"测试图案"选项后、我在面板上看到了色条(但此处存在对齐问题?)。

    如果没有该选项、未显示任何内容、CSR E5为0x80,表示 HSYNC 或 vsync 错误,以下是所有 CSR 的转储:

    0000:35 38 49 53 44 20 20 20 01 00 85 30 00 01 00
    0010:26 00 5a 00 00 00 00 6c 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0020:80 07 00 00 00 00 00 00 20 00 00 16 00 00 00 00
    0030:05 00 00 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0040:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0050:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0060:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0070:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0080:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0090:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00b0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00c0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00e0:00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00f0:00 00 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    2) 2)面板输入符合面板的典型时序、导致不匹配的"行时间(同步到同步)"和"数据突发时间"。  

     sn65dsi84测试模式工作正常、但 禁用测试后 DSI 源图像未显示

    sn65dsi84测试模式看起来比1)中的模式更好。

    未选中"Test Pattern (测试图案)"选项、CSR E5的值为0x80,、与1)中的值相同。

    显示了测试图案色条、因此面板时序、信号极性、格式、bpp 似乎正常。

    哪种方法更合理? 为什么存在同步错误? 如何解决?

    BTW、您能告诉我如何计算 CSR 28的值吗?

    非常感谢。

    B.R.
    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您使用的第一组新设置适用于 DSI84。 但是、您需要确保输出的任何 DSI 源(DSI CLK 频率、活动像素、消隐像素等)都与您已编程到 DSI84中的内容完全匹配。

    DSI 调谐器将计算0x28、因此需要考虑这一点。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    我已经找到了为什么我得到 CHA_SYNC_ERR、我将 csr.0B.DSI_clk_div 设置为错误值"0110"(对于"按6"、该值应为"0101")。

    奇怪的是、在我修复 csr.0B 之后、测试模式中不再显示色条、也不会显示我自己的绘图图像。

    我已仔细转储并检查了 sn65dsi84的寄存器、它们与 DSI 调谐器输出完全相同(csr.0A.B7和 csr.0D.B1除外)。 没有设置 CSR.E5错误位。

    那么、它是否符合预期? 或者有什么问题吗?

    非常感谢。

    B.R.
    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    您需要检查 DSI 源输出(而不是 DSI 调谐器)是否与您已编程到 SN65DSI84中的设置相匹配。  

    您还可以查看此常见问题解答以了解其他调试步骤: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    将 csr.1A 从0x03 (DSI 调谐器默认值)更改为0x00,后、测试图案和 DSI 源现在都可以显示。

    在电池板的技术规格中、对于端接电阻器没有任何描述、所以对此没有任何疑问。

    感谢您的善意帮助。

    BTW、我有一些 DSI 调谐器2.1使用问题、您可能有兴趣了解:

    CSR.18始终为0x6X、无论"Panel Inputs"窗口中的 DE/HS/VS 设置是什么。