This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1

Guru**** 1980975 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/964201/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1

器件型号:DS90UB962-Q1

你(们)好

具有单个 CSI-2输出端口串联集线器的 DS90ub962-Q1四路3Gbps FPD link III 解决方案

我想知道如何理解3G BPS FPD 链接、

如果是1080px60fps、4通道摄像头能否支持它? 公式是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将摄像头转换为 Gbps 单元。 3Gbps 线路速率意味着它可以支持高达3 * 80%= 2.4Gbps 的视频数据。

    最棒的

    Jiashow  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。