主题中讨论的其他器件:SN65DSI86、
数据表未详细说明 SN65DSI86器件可以使用哪种晶体。
只有一个 REFCLK 输入、而不是 XTALI 和 XTALO 等两个引脚。
如果使用 REFCLK、是否需要使用振荡器?
是否有27MHz 等首选频率? 我正在寻找最便宜的解决方案。
无论我的输入 DSI 是多少、所述的任何频率是否同样有效?
我将发送1280 x 800格式。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表未详细说明 SN65DSI86器件可以使用哪种晶体。
只有一个 REFCLK 输入、而不是 XTALI 和 XTALO 等两个引脚。
如果使用 REFCLK、是否需要使用振荡器?
是否有27MHz 等首选频率? 我正在寻找最便宜的解决方案。
无论我的输入 DSI 是多少、所述的任何频率是否同样有效?
我将发送1280 x 800格式。
数据表的第7.7节没有关于振荡器的 ppm 或百分比精度的规格、只是一个抖动规格。 是否有相关规格?
我还查看了实施指南、但也看不到任何内容。 所有振荡器都具有精度规格、我需要知道它对于 SN65DSI86-Q1有多好。
我只是看到一个50ps 的峰-峰抖动规格和一个0-1.8V (VCCIO)的规格。 由于大多数振荡器都是3.3V 部件、因此我似乎必须对其进行分频。
这并不重要吗?
Warren