This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:REFCLK 的晶振类型

Guru**** 2758785 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/953579/sn65dsi86-q1-crystal-type-for-refclk

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

数据表未详细说明 SN65DSI86器件可以使用哪种晶体。

只有一个 REFCLK 输入、而不是 XTALI 和 XTALO 等两个引脚。

如果使用 REFCLK、是否需要使用振荡器?

是否有27MHz 等首选频率? 我正在寻找最便宜的解决方案。

无论我的输入 DSI 是多少、所述的任何频率是否同样有效?
我将发送1280 x 800格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用振荡器为 DSI86提供参考时钟。 有关 REFCLK 规格要求、请参阅第7.7节。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我假设5个频率中的任何一个都可以使用、无论我的分辨率是多少、DSI 输入都是正确的?
    那么、我只需将 GPIO[3:1]线路与我使用的线路匹配即可?

    如果我想将 GPIO 引脚用于其他功能、 那么我可以通过寄存器对 REFCLK 频率进行编程、对吧?

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Warren

    您的理解是正确的。 对于 DSI86实施、另请查看以下两个应用手册:

    DSI86编程指南

    DSI86硬件实现指南:

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第7.7节没有关于振荡器的 ppm 或百分比精度的规格、只是一个抖动规格。 是否有相关规格?
    我还查看了实施指南、但也看不到任何内容。 所有振荡器都具有精度规格、我需要知道它对于 SN65DSI86-Q1有多好。
    我只是看到一个50ps 的峰-峰抖动规格和一个0-1.8V (VCCIO)的规格。 由于大多数振荡器都是3.3V 部件、因此我似乎必须对其进行分频。

    这并不重要吗?

    Warren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Warren

    REFCLK 的 ppm 要求为+/-50ppm。  

    谢谢

    David