Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86、
数据表未详细说明 SN65DSI86器件可以使用哪种晶体。
只有一个 REFCLK 输入、而不是 XTALI 和 XTALO 等两个引脚。
如果使用 REFCLK、是否需要使用振荡器?
是否有27MHz 等首选频率? 我正在寻找最便宜的解决方案。
无论我的输入 DSI 是多少、所述的任何频率是否同样有效?
我将发送1280 x 800格式。