This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 背对背 MAC 连接

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/906350/back-to-back-mac-connection

主题中讨论的其他器件:DP83620DP83825DP83825I

您好、TI 团队、

我们计划背对背连接两个 ETH 收发器 MAC、一个 TI ETH 收发器和另一个来自不同 MAC 的收发器。

我们正在寻找彩色块建议、并需要考虑这一点。

  1.  DP83620是否可用于此目的? 任何其他建议
  2. 我们需要将该器件运行到10 Base T 模式、它在该模式下是否支持该器件
  3. 需要考虑任何限制
  4. MDIO 配置建议  

感谢您的支持。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    选择 DP83620是否有原因? 我们在市场上推出了许多新产品、例如 DP83825、它是一款用于 RMII 接口的10/100 PHY。  DP83825I EEE 支持100Mbps 和10Mbps 速度。 在10BASE-Te 操作中、EEE 以更低的发送振幅运行、该振幅可与10BASE-T PHY 完全互操作

    您的设计是否对此感兴趣?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cecilia、

    感谢您的快速响应。

     DP83620 未完成、在快速搜索过程中我可以找到它。 我们希望探索更具成本效益的解决方案。 我们将查看 DP83825器件。  

    请告诉我们、是否有任何应用手册来了解背靠背 MAC 连接、以及在执行此操作时需要考虑的事项。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    您能向我详细解释一下这个应用吗? 背对背 MAC 到底在哪里、为什么需要这种 MAC? 我不确定我是否遵循了正确的做法、或许能够指出这种情况发生在方框图中的确切位置将有助于我更深入地了解情况、并为您提供正确的资源。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以上已更新的模块。 以下是具体问题、

    1) 2 eth phy 块的建议

    2) 2)从上面的块中排1:连接块1和2 MAC。 请告诉我们、在背对背连接两个 PHY 的 RMII 时、需要注意哪些事项。 请建议是否有任何可用的应用手册或参考资料。 是否可以使用方框图中所示的处理器 MDIO 线路对其进行配置? 也可以使用默认自举选项使用这些 PHY。 请提出建议。

    3) 3)方框图中的问题2:连接块2和4时需要注意哪些事项。 同一 PCB 上的背靠背 PHY 差分对连接? 如果有任何可用的应用手册、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh

    我必须在内部查看、看看我是否可以为您的疑问找到一些配套资料。

    让我在1-2天内回复您

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    我对拖延表示歉意。 以上问题的答案如下:

    如上所述、我建议使用 DP83825或 DP83826。

    2.两种器件都支持 PHY 之间以及主器件或从器件之间的背靠背 RMII。 这可以在数据表的图17中找到、该图可在两个 PHY 之间的连接方面为您提供帮助。 我们在数据表中列出了其他配置、您也可以在文档中参阅这些配置。  

     

    3.对于2-4之间的连接,您将能够进行无变压器连接或电容耦合。 这是我们的应用手册、可在设计方面提供帮助:

    http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    我们还在这方面有一个类似的 e2e 问题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/880126