您好、TI 团队、
我们计划背对背连接两个 ETH 收发器 MAC、一个 TI ETH 收发器和另一个来自不同 MAC 的收发器。
我们正在寻找彩色块建议、并需要考虑这一点。
- DP83620是否可用于此目的? 任何其他建议
- 我们需要将该器件运行到10 Base T 模式、它在该模式下是否支持该器件
- 需要考虑任何限制
- MDIO 配置建议
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队、
我们计划背对背连接两个 ETH 收发器 MAC、一个 TI ETH 收发器和另一个来自不同 MAC 的收发器。
我们正在寻找彩色块建议、并需要考虑这一点。
感谢您的支持。
您好、Mahesh、
选择 DP83620是否有原因? 我们在市场上推出了许多新产品、例如 DP83825、它是一款用于 RMII 接口的10/100 PHY。 DP83825I EEE 支持100Mbps 和10Mbps 速度。 在10BASE-Te 操作中、EEE 以更低的发送振幅运行、该振幅可与10BASE-T PHY 完全互操作
您的设计是否对此感兴趣?
谢谢、
Cecilia
请检查以上已更新的模块。 以下是具体问题、
1) 2 eth phy 块的建议
2) 2)从上面的块中排1:连接块1和2 MAC。 请告诉我们、在背对背连接两个 PHY 的 RMII 时、需要注意哪些事项。 请建议是否有任何可用的应用手册或参考资料。 是否可以使用方框图中所示的处理器 MDIO 线路对其进行配置? 也可以使用默认自举选项使用这些 PHY。 请提出建议。
3) 3)方框图中的问题2:连接块2和4时需要注意哪些事项。 同一 PCB 上的背靠背 PHY 差分对连接? 如果有任何可用的应用手册、请分享。
您好、Mahesh、
我对拖延表示歉意。 以上问题的答案如下:
如上所述、我建议使用 DP83825或 DP83826。
2.两种器件都支持 PHY 之间以及主器件或从器件之间的背靠背 RMII。 这可以在数据表的图17中找到、该图可在两个 PHY 之间的连接方面为您提供帮助。 我们在数据表中列出了其他配置、您也可以在文档中参阅这些配置。
3.对于2-4之间的连接,您将能够进行无变压器连接或电容耦合。 这是我们的应用手册、可在设计方面提供帮助:
http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
我们还在这方面有一个类似的 e2e 问题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/880126