Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83825I
您好、TI 团队、
我们计划背对背连接两个 ETH 收发器 MAC、一个 TI ETH 收发器和另一个来自不同 MAC 的收发器。
我们正在寻找彩色块建议、并需要考虑这一点。
- DP83620是否可用于此目的? 任何其他建议
- 我们需要将该器件运行到10 Base T 模式、它在该模式下是否支持该器件
- 需要考虑任何限制
- MDIO 配置建议
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83825I
您好、TI 团队、
我们计划背对背连接两个 ETH 收发器 MAC、一个 TI ETH 收发器和另一个来自不同 MAC 的收发器。
我们正在寻找彩色块建议、并需要考虑这一点。
感谢您的支持。
您好、Mahesh、
选择 DP83620是否有原因? 我们在市场上推出了许多新产品、例如 DP83825、它是一款用于 RMII 接口的10/100 PHY。 DP83825I EEE 支持100Mbps 和10Mbps 速度。 在10BASE-Te 操作中、EEE 以更低的发送振幅运行、该振幅可与10BASE-T PHY 完全互操作
您的设计是否对此感兴趣?
谢谢、
Cecilia
请检查以上已更新的模块。 以下是具体问题、
1) 2 eth phy 块的建议
2) 2)从上面的块中排1:连接块1和2 MAC。 请告诉我们、在背对背连接两个 PHY 的 RMII 时、需要注意哪些事项。 请建议是否有任何可用的应用手册或参考资料。 是否可以使用方框图中所示的处理器 MDIO 线路对其进行配置? 也可以使用默认自举选项使用这些 PHY。 请提出建议。
3) 3)方框图中的问题2:连接块2和4时需要注意哪些事项。 同一 PCB 上的背靠背 PHY 差分对连接? 如果有任何可用的应用手册、请分享。
您好、Mahesh、
我对拖延表示歉意。 以上问题的答案如下:
如上所述、我建议使用 DP83825或 DP83826。
2.两种器件都支持 PHY 之间以及主器件或从器件之间的背靠背 RMII。 这可以在数据表的图17中找到、该图可在两个 PHY 之间的连接方面为您提供帮助。 我们在数据表中列出了其他配置、您也可以在文档中参阅这些配置。
3.对于2-4之间的连接,您将能够进行无变压器连接或电容耦合。 这是我们的应用手册、可在设计方面提供帮助:
http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf
我们还在这方面有一个类似的 e2e 问题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/880126