This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:100Base-TX 接收阈值

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923863/dp83848q-q1-100base-tx-receive-threshold

器件型号:DP83848Q-Q1

大家好、

我是否可以知道 100BASE-TX 模式下 DP83848Q 的最小阈值?

IEEE802.3似乎对以太网没有特定的要求。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    您能否更具体地了解您感兴趣的参数或功能?  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我们想知道 DP83848Q-Q1的100M 接收电压阈值、数据表中仅具有100M 的发送电压。   

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我们没有为100Base-TX 指定100M 接收电压阈值。

    驱动此参数请求的原因是什么?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我的客户希望知道接收电压阈值、以便他们判断其信号链是否能够正常工作。 因为信号链中使用了 FPC。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    没有数据显示 DP83848Q 可接受的最小接收电压阈值、因为该阈值取决于电缆特性、长度以及信号完整性等多个因素。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    我是否可以知道以太网为何没有此规格?

    因为几乎所有接口、例如 SPI/I2C/LVDS、都要求最低接收电压。

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    IEEE 规定了供应商必须遵守的发送器和通道规范。 遗憾的是、由于该器件是很久以前开发的、因此我无法访问发布时该器件可能特征化的数据。

    谢谢、

    Justin  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。