This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:24VDC 总线上的 SN65HVD62

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777847/sn65hvd62-sn65hvd62-on-a-24vdc-bus

器件型号:SN65HVD62

您好!

我想在24V 总线上使用多个 SN65HVD62、这不是正常的用例、而是... 这 应该是可能的、因为使用了隔直电容器。

该总线包含一个主器件和多个从器件。

在哪里可以找到我可以放置在总线上的 SN65HVD62最大数量的信息?

2.在哪里可以找到 SN65HVD62之间的最大电缆长度?

谢谢你

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    我们对此没有太多信息、因为正如您提到的、它并不是所有的使用标准。 不过,我同意这应该是可能的。

    在最大电缆长度方面、您需要知道 AISG 载波频率(2.176 MHz)下的电缆插入损耗。 HVD62发送器将输出5dBm 的信号电平(最小值、假设 VRES = 1.5V)、其接收器可检测到低至-12dBm (最大值)的信号、因此这两者之间的差异将为电缆提供损耗预算。

    就节点数量而言、其中一个限制是并行放置的额外接收器导致的驱动器负载。 最小接收器输入阻抗为11千欧、每个额外的接收器将减小此值。 更低的负载电阻会导致驱动器的输出电流增加、这反过来意味着由于驱动器的有限输出阻抗而降低输出电压(在 HVD62本身实际上相当小、但建议的实施方案包括用于阻抗匹配的50 Ω 串联电阻)。 因此、除了由于布线而造成的损耗之外、您还应考虑驱动并联接收器组合等效电阻的50欧姆有效输出阻抗的衰减效应。 例如、10个接收器将产生1.1千欧的有效负载电阻、这将导致50欧姆源的衰减4-5%。

    最大连接数的另一个限制是连接到每个节点的所有附加布线对信号完整性的影响。 如果不进行一些原型测试或仿真、这可能更难以量化。 不过、一般而言、我建议每个节点和主总线之间的连接尽可能短、以便整体电缆拓扑是线性的(而不是星形网络)。

    请告诉我是否有任何疑问或您是否有其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的深入回答。 这对我来说是一个很好的起点、可以开始我的研究、并确定这是否是我正确选择的组件(我相信是这样)。

    与此相关的另一个问题是在软件而不是硬件中对节点进行寻址、为其提供唯一的地址。 我不确定是否应该为这个问题开始新的主题。

    您是否知道在系统中安装节点地址后不在前面提供节点地址的方法?

    例如,您可以先安装 主设备,然后逐个安装节点。   主器件" ping "节点。 节点响应 此 ping 命令后、会为其分配一个地址。 下一个安装的节点将获得更新 的地址。

    如果您能够逐个安装节点、这将非常简单。

    如果在所有节点都已就位的情况下为系统加电、则将地址分配给节点的方法将不起作用。

    您能想到一种将地址分配给 "空白"节点的方法吗? 我不想在汇编期间对节点进行编程、因为每个节点将在系统中获得专用位置、而这在前面是未知的。

    谢谢、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    如果节点是以某种方式自动寻址的、您如何知道哪个节点对应于系统中的哪个位置? (或者、节点的位置是否不是此处的问题?) 这通常是尝试实现动态寻址时出现的问题。 通常、您需要具有基于硬件的标识符(例如、DIP 开关或连接器未使用引脚上的高/低电压)、或者在将节点安装到网络中之前使用标识符对节点进行编程、 在这些情况下、您可以在串行通信期间使用该唯一标识符来寻址节点。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我认为我找到了一种简单的方法来为节点分配地址、方法是在节点中使用开关。

    激活系统后、所有节点都在等待、直至其开关被按下。 按下开关后、它开始响应主器件"ping"并获取地址。 当按下系统中的下一个开关(不同节点)时、该过程再次开始、并获得更新的地址。 这样您就知道/系统知道哪个节点位于何处。

    感谢您的支持。

    此致、

    罗伊