请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD62 您好!
我想在24V 总线上使用多个 SN65HVD62、这不是正常的用例、而是... 这 应该是可能的、因为使用了隔直电容器。
该总线包含一个主器件和多个从器件。
在哪里可以找到我可以放置在总线上的 SN65HVD62最大数量的信息?
2.在哪里可以找到 SN65HVD62之间的最大电缆长度?
谢谢你
罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Max:
感谢您的深入回答。 这对我来说是一个很好的起点、可以开始我的研究、并确定这是否是我正确选择的组件(我相信是这样)。
与此相关的另一个问题是在软件而不是硬件中对节点进行寻址、为其提供唯一的地址。 我不确定是否应该为这个问题开始新的主题。
您是否知道在系统中安装节点地址后不在前面提供节点地址的方法?
例如,您可以先安装 主设备,然后逐个安装节点。 主器件" ping "节点。 节点响应 此 ping 命令后、会为其分配一个地址。 下一个安装的节点将获得更新 的地址。
如果您能够逐个安装节点、这将非常简单。
如果在所有节点都已就位的情况下为系统加电、则将地址分配给节点的方法将不起作用。
您能想到一种将地址分配给 "空白"节点的方法吗? 我不想在汇编期间对节点进行编程、因为每个节点将在系统中获得专用位置、而这在前面是未知的。
谢谢、
罗伊