主题中讨论的其他器件: TMDS181
您好!
我们尝试在 FPGA kintex-7 XC7K70T-1中集成 Xilinx DisplayPort RX 子系统 v2.1、以接收 DP1.2流程。 (我们的应用需要将流程发送到两个 MiniDissays)。
我们需要使用4个通道、每个通道@5.4Gbps。
我们从头开始设计电路板,并按照 SLLA358应用手册安装了所需的 SN65DP159。
但我们面临着许多问题:
1)对于一个板(在下面的 SN02board 中)、我们能够协商 DP 链路、但有一些限制:
a)从不达到所需的最大值5.4Gbps
b)大部分时间设置为2.7Gbps、连接到在扩展坞上具有 DisplayPort 的 Windows 7戴尔笔记本电脑;当正确协商链路时、它工作良好、非常稳定。
c)切勿连接至具有 NVIDIA GPU 和本机 DisplayPort 输出的测试 PC
2)与第二个板(在 SN04板的后面)
a)切勿在5.4Gbps 或2.7Gbps 或更低的速率下运行
b)连接到笔记本电脑或测试 PC 的情况相同。
对于 SN02/SN04板、当链路不起作用时、我们使用 Xilinx 驱动程序中的诊断命令 XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount (它读取重定时器寄存器)
我们已经看到重定时器输入端存在错误(建立链路时不会跟踪错误、实际上墨水非常稳定)。 请检查附加的日志,获取的设置为2.7Gbps,以使其也处于 工作状态(两个日志都与 SN02相关,SN04不正常与 SN02 1相同)。
有人能支持我们吗?
某些重定时器配置值是否不正确? 我们遵循了 Xilinx 参考设计中建议的配置
我们可以调查什么?
我们怀疑重定时器复位有问题:实际上、当 SN02正常工作时、如果我们对 FPGA 进行重新编程、即使我们多次执行此操作、链路也会正常工作。 相反、如果我们对电路板进行下电上电、有时链路正常、有时不正常。
非常感谢您的参与。 由于日程紧迫、我们非常着急
再见
Giovanna
登录韩语
(三
已成功运行 SPI 轮询示例
XCLR 变为低电平
===初始化===
XCLR 变为高电平
=== PS0 ===
(三
DisplayPort 直通演示
(C) 2015年由 Xilinx 提供
系统配置:
(三
= XDpRxSs_ReportCoreInfo =
DisplayPort RX 子系统信息:
DisplayPort 接收器(DPRX):是
IIC:是
已启用音频:否
支持的最大音频通道数:2.
每种颜色支持的最大位数:8.
支持的颜色格式:0
启用 HDCP:否
支持的最大通道数:4
支持的最大链接速率:20
多流传输模式:否(SST)
支持的最大流数:1.
DP RX 子系统在以下模式下运行:具有流1的 SST
系统功能设置为:LineRate A、LaneCount 4
秘书长的报告 R *********
在此配置中、RX 充当使用 TX 的主设备
显示在 RX 上接收到的视频。 该模式在上运行
DP159转发的时钟。 CPLL 用于 RX 和 TX
(三
VPHY PLS 0
VPHY PLS 0
RX 链路和信道功能设置为 A、4
------------------------------------
-- DisplayPort RX-TX 演示菜单 --
------------------------------------
选择选项
1 =更改通道和链路功能
2 =链路、MSA 和错误状态
3 =切换 HPD 以要求重新培训
4 =重新启动 TX 路径
5 =将 TX 数据切换到内部图形发生器
6 =将 TX 切换回 RX 视频数据
W =灌电流寄存器写入
R =读取接收寄存器
Z =再次显示此菜单
x =返回主菜单
------------------------------------
请插入 RX 线缆以开始培训...
VPHY PLS 0
Dprx_InterruptHandlerPwr
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT c
----------
日志确定
--------
(三
已成功运行 SPI 轮询示例
XCLR 变为低电平
===初始化===
XCLR 变为高电平
=== PS0 ===
(三
DisplayPort 直通演示
(C) 2015年由 Xilinx 提供
系统配置:
(三
= XDpRxSs_ReportCoreInfo =
DisplayPort RX 子系统信息:
DisplayPort 接收器(DPRX):是
IIC:是
已启用音频:否
支持的最大音频通道数:2.
每种颜色支持的最大位数:8.
支持的颜色格式:0
启用 HDCP:否
支持的最大通道数:4
支持的最大链接速率:20
多流传输模式:否(SST)
支持的最大流数:1.
DP RX 子系统在以下模式下运行:具有流1的 SST
系统功能设置为:LineRate A、LaneCount 4
秘书长的报告 R *********
在此配置中、RX 充当使用 TX 的主设备
显示在 RX 上接收到的视频。 该模式在上运行
DP159转发的时钟。 CPLL 用于 RX 和 TX
(三
VPHY PLS 0
VPHY PLS 0
RX 链路和信道功能设置为 A、4
------------------------------------
-- DisplayPort RX-TX 演示菜单 --
------------------------------------
选择选项
1 =更改通道和链路功能
2 =链路、MSA 和错误状态
3 =切换 HPD 以要求重新培训
4 =重新启动 TX 路径
5 =将 TX 数据切换到内部图形发生器
6 =将 TX 切换回 RX 视频数据
W =灌电流寄存器写入
R =读取接收寄存器
Z =再次显示此菜单
x =返回主菜单
------------------------------------
请插入 RX 线缆以开始培训...
VPHY PLS 0
Dprx_InterruptHandlerPwr
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :16
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
Dprx_InterruptHandlerTrainingDone
>中断:训练完成!!!(BW:0xA、通道:0x4、状态:0x77;0x77)。
Dprx_InterruptHandlerNoVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
20个空白
200个空白
= XDpRxSs_ReportLinkInfo =
DPCD = 0xA 中的 LINK_BW_SET (0x400)状态
DPCD = 0x4中的通道数设置(0x404)状态
DPCD = 0x77中的 LANE0_1_STATUS (0x043C)
DPCD = 0x77中的 Lane2_3_status (0x440)
SYM_ERR_CNT01 (0x448)= 0x80008000
SYM_ERR_CNT23 (0x44C)= 0xFFFFFFFF
PHY_STATUS (0x208)= 0xF000FF
= XDpRxSs_ReportMsaInfo =
RX MSA 寄存器:
时钟,H 总计 (0x510):1800
时钟,V 总计 (0x524):1375
HSyncPolarity (0x504):0
VSyncPolarity (0x518):0
HSYNC 宽度 (0x508):16
Vsync 宽度 (0x51C):5.
霍尔兹分辨率 (0x500):1600
垂直分辨率 (0x514):1200
Horz Start (0x50C):48
垂直开始 (0x520):119
Misc0 (0x528):0x00000021
Misc1 (0x52C):0x00000000
用户像素宽度 (0x010):4.
M VID (0x530):288358
N VID (0x534):524288
M AUD (0x324):0
N AUD (0x328):0
VB-ID (0x538):16.
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS :64
TST_INT/Q :0
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
***检测到的分辨率:1600 x 1200***
周期0
Dprx_InterruptHandlerVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
***检测分辨率:1600 x 1200 @ 60Hz,BPC = 8,颜色= 0***
选择 Format 1 4:3 24位 RGB 60.00P
型号1600 1200 1800 1375 152 134 16 5 32 36 48 0.323 60.00 12.121 148.500 4车道 x 2.
SPI_CHECK 失败偏移量0x07、预期为0x10、读取为0x00
SPI_CHECK 失败偏移量0x33、预期为0x67、读取为0x74
SPI_CHECK 失败偏移量0x80、预期为0x00、读取为0x01
SPI_CHECK 失败偏移量0x81、预期为0x00、读取为0x81
SPI_CHECK 失败偏移量0x9A、预期为0x0F、读取为0x00
等待大约1000 us
=== PS1 ===
=== PS2 ===
=== PS cancel ===