This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:FPGA Kintex-7上的 Xilinx IP 内核 DisplayPort RX 子系统 v2.1存在 SN65DP159问题

Guru**** 2535620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789004/sn65dp159-sn65dp159-issue-with-xilinx-ip-core-displayport-rx-subsystem-v2-1-on-fpga-kintex-7

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS181

您好!

我们尝试在 FPGA kintex-7 XC7K70T-1中集成 Xilinx DisplayPort RX 子系统 v2.1、以接收 DP1.2流程。 (我们的应用需要将流程发送到两个 MiniDissays)。

我们需要使用4个通道、每个通道@5.4Gbps。

我们从头开始设计电路板,并按照 SLLA358应用手册安装了所需的 SN65DP159。

但我们面临着许多问题:

1)对于一个板(在下面的 SN02board 中)、我们能够协商 DP 链路、但有一些限制:

a)从不达到所需的最大值5.4Gbps

b)大部分时间设置为2.7Gbps、连接到在扩展坞上具有 DisplayPort 的 Windows 7戴尔笔记本电脑;当正确协商链路时、它工作良好、非常稳定。

c)切勿连接至具有 NVIDIA GPU 和本机 DisplayPort 输出的测试 PC

2)与第二个板(在 SN04板的后面)

a)切勿在5.4Gbps 或2.7Gbps 或更低的速率下运行

b)连接到笔记本电脑或测试 PC 的情况相同。

 对于 SN02/SN04板、当链路不起作用时、我们使用 Xilinx 驱动程序中的诊断命令 XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount (它读取重定时器寄存器)

我们已经看到重定时器输入端存在错误(建立链路时不会跟踪错误、实际上墨水非常稳定)。 请检查附加的日志,获取的设置为2.7Gbps,以使其也处于 工作状态(两个日志都与 SN02相关,SN04不正常与 SN02 1相同)。

有人能支持我们吗?

某些重定时器配置值是否不正确? 我们遵循了 Xilinx 参考设计中建议的配置

我们可以调查什么?

我们怀疑重定时器复位有问题:实际上、当 SN02正常工作时、如果我们对 FPGA 进行重新编程、即使我们多次执行此操作、链路也会正常工作。 相反、如果我们对电路板进行下电上电、有时链路正常、有时不正常。

非常感谢您的参与。 由于日程紧迫、我们非常着急

再见

Giovanna

登录韩语

(三
已成功运行 SPI 轮询示例
XCLR 变为低电平
===初始化===
XCLR 变为高电平
=== PS0 ===

(三
           DisplayPort 直通演示
                  (C) 2015年由 Xilinx 提供

                  系统配置:

(三
= XDpRxSs_ReportCoreInfo =

DisplayPort RX 子系统信息:
DisplayPort 接收器(DPRX):是
IIC:是
已启用音频:否
支持的最大音频通道数:2.
每种颜色支持的最大位数:8.
支持的颜色格式:0
启用 HDCP:否
支持的最大通道数:4
支持的最大链接速率:20
多流传输模式:否(SST)
支持的最大流数:1.
DP RX 子系统在以下模式下运行:具有流1的 SST

系统功能设置为:LineRate A、LaneCount 4

秘书长的报告 R *********
在此配置中、RX 充当使用 TX 的主设备
显示在 RX 上接收到的视频。 该模式在上运行
DP159转发的时钟。 CPLL 用于 RX 和 TX
(三
VPHY PLS 0
VPHY PLS 0
RX 链路和信道功能设置为 A、4

------------------------------------
--          DisplayPort RX-TX 演示菜单          --
------------------------------------

 选择选项
 1 =更改通道和链路功能
 2 =链路、MSA 和错误状态
 3 =切换 HPD 以要求重新培训
 4 =重新启动 TX 路径
 5 =将 TX 数据切换到内部图形发生器
 6 =将 TX 切换回 RX 视频数据
 W =灌电流寄存器写入
 R =读取接收寄存器
 Z =再次显示此菜单
 x =返回主菜单

------------------------------------
请插入 RX 线缆以开始培训...
VPHY PLS 0
Dprx_InterruptHandlerPwr
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0x6、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
链路速率:0xA、通道数:4
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :255
BERT counter0[11:8]:15.
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT c

----------

日志确定

--------

(三
已成功运行 SPI 轮询示例
XCLR 变为低电平
===初始化===
XCLR 变为高电平
=== PS0 ===

(三
           DisplayPort 直通演示
                  (C) 2015年由 Xilinx 提供

                  系统配置:

(三
= XDpRxSs_ReportCoreInfo =

DisplayPort RX 子系统信息:
DisplayPort 接收器(DPRX):是
IIC:是
已启用音频:否
支持的最大音频通道数:2.
每种颜色支持的最大位数:8.
支持的颜色格式:0
启用 HDCP:否
支持的最大通道数:4
支持的最大链接速率:20
多流传输模式:否(SST)
支持的最大流数:1.
DP RX 子系统在以下模式下运行:具有流1的 SST

系统功能设置为:LineRate A、LaneCount 4

秘书长的报告 R *********
在此配置中、RX 充当使用 TX 的主设备
显示在 RX 上接收到的视频。 该模式在上运行
DP159转发的时钟。 CPLL 用于 RX 和 TX
(三
VPHY PLS 0
VPHY PLS 0
RX 链路和信道功能设置为 A、4

------------------------------------
--          DisplayPort RX-TX 演示菜单          --
------------------------------------

 选择选项
 1 =更改通道和链路功能
 2 =链路、MSA 和错误状态
 3 =切换 HPD 以要求重新培训
 4 =重新启动 TX 路径
 5 =将 TX 数据切换到内部图形发生器
 6 =将 TX 切换回 RX 视频数据
 W =灌电流寄存器写入
 R =读取接收寄存器
 Z =再次显示此菜单
 x =返回主菜单

------------------------------------
请插入 RX 线缆以开始培训...
VPHY PLS 0
Dprx_InterruptHandlerPwr
Dprx_InterruptHandlerLinkBW
= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :16
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
Dprx_InterruptHandlerPllReset
0 0 0
Dprx_InterruptHandlerTrainingDone
>中断:训练完成!!!(BW:0xA、通道:0x4、状态:0x77;0x77)。
Dprx_InterruptHandlerNoVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
20个空白
200个空白
= XDpRxSs_ReportLinkInfo =

DPCD = 0xA 中的 LINK_BW_SET (0x400)状态
DPCD = 0x4中的通道数设置(0x404)状态

DPCD = 0x77中的 LANE0_1_STATUS (0x043C)
DPCD = 0x77中的 Lane2_3_status (0x440)

SYM_ERR_CNT01 (0x448)= 0x80008000
SYM_ERR_CNT23 (0x44C)= 0xFFFFFFFF

PHY_STATUS (0x208)= 0xF000FF

= XDpRxSs_ReportMsaInfo =
RX MSA 寄存器:
       时钟,H 总计               (0x510):1800
       时钟,V 总计               (0x524):1375
       HSyncPolarity                 (0x504):0
       VSyncPolarity                 (0x518):0
       HSYNC 宽度                   (0x508):16
       Vsync 宽度                   (0x51C):5.
       霍尔兹分辨率               (0x500):1600
       垂直分辨率               (0x514):1200
       Horz Start                    (0x50C):48
       垂直开始                    (0x520):119
       Misc0                         (0x528):0x00000021
       Misc1                         (0x52C):0x00000000
       用户像素宽度              (0x010):4.
       M VID                         (0x530):288358
       N VID                         (0x534):524288
       M AUD                    (0x324):0
       N AUD                    (0x328):0
       VB-ID                         (0x538):16.

= XDpRxSs_ReportDp159BitErrCount =
LOCK_STATUS        :64
TST_INT/Q          :0
BERT counter0[7:0] :0
BERT counter0[11:8]:0
BERT counter1[7:0] :0
BERT counter1[11:8]:0
BERT counter2[7:0] :0
BERT counter2[11:8]:0
BERT counter3[7:0] :0
BERT counter3[11:8]:0
***检测到的分辨率:1600 x 1200***
周期0
Dprx_InterruptHandlerVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
Dprx_InterruptHandlerVideo
***检测分辨率:1600 x 1200 @ 60Hz,BPC = 8,颜色= 0***
选择 Format 1     4:3    24位 RGB      60.00P
型号1600 1200 1800 1375 152 134 16 5 32 36 48 0.323 60.00 12.121 148.500 4车道 x 2.
SPI_CHECK 失败偏移量0x07、预期为0x10、读取为0x00
SPI_CHECK 失败偏移量0x33、预期为0x67、读取为0x74
SPI_CHECK 失败偏移量0x80、预期为0x00、读取为0x01
SPI_CHECK 失败偏移量0x81、预期为0x00、读取为0x81
SPI_CHECK 失败偏移量0x9A、预期为0x0F、读取为0x00
等待大约1000 us
=== PS1 ===
=== PS2 ===
=== PS cancel ===


e2e.ti.com/.../log_5F00_pn2_5F00_dell_5F00_ko.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanna

    我创建了一个 TI 方框来共享布局、您是否会看到它是否起作用?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局已上传到框中。

    再见

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    文件在框方向上载。

    如果需要、我们可以通过私人消息进行讨论(我请求与您直接联系)。

    谢谢

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanna

    请参阅我对您布局的私人回复。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    由于 David 有一段时间不可用、他让我再次直接写信给论坛。

    我们正在使用 USB-C 连接器而不是 miniDP 评估布局的变化。

    我们能否支持我们确定 USB-C 连接器和 SN65DP159之间的高速布线上应保证哪些合适的阻抗值?

    非常感谢

    此致

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持100欧姆差分应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    BTW USB-C 选项已被放弃。

    我们应该继续坚持到 miniDP 上。 我们仍然需要了解我们的设计不起作用的原因、只有将 Vdd 内核置于1v8时、它才会开始工作(我们完全知道 、如果规格是超出的、我们需要这样做)

    使设计在 1V1处工作、但我们不知道如何操作)。

    我们有一个新问题:

    BERT 错误计数器寄存器值是否 仅在培训阶段或正常工作期间有意义? 我的意思是:如果 重定时器工作时它们始终为0、我们可以确保没有错误吗?

    谢谢

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BERT 错误计数使用哪种模式? TMDS 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们不使用模式。 我们的板连接到 GPU 并从 GPU 接收数据。 我认为这是“正常行为”。

    我们想知道、当我们发现 BERT 计数器寄存器的形式为0时、如何在正常行为期间弄清它们的含义。

    实际上、在正常工作期间、我们在日志中看到了以下寄存器转储:

    BERT counter0[7:0]:5
    BERT counter0[11:8]:0
    BERT counter0[7:0]:0
    BERT counter0[11:8]:0
    BERT counter2[7:0]:0
    BERT counter2[11:8]:0
    BERT counter3[7:0]:0
    BERT counter3[11:8] 

    使用非零值、但我们不确定这是否意味着计数器0有错误、或者这些寄存器在正常工作期间是否有意义。 是什么情况?

    BERT 计数器精确测量什么?

    文档中对寄存器的描述有点差;如果您能提供一些详细信息、我们不胜感激:我们参考寄存器0x18、0x19、0x1A、0x1B、0x1C、 0x1D、0x1E、0x1F。

    它也不会清除寄存器0x16的含义

    在我们的日志中、我们有0x16寄存器值= 0xF01:这是否意味着 BERT 计数器都处于活动状态并报告 FIFO 错误?

    谢谢

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是使用眼图扫描工具还是仅使用 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅 i2c。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brien:

    对此有任何评论吗?

    我们询问了有关 BERT 含义的一些信息。

    您是否建议我们使用眼图扫描工具?

    谢谢

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、眼图扫描工具更易于调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将尝试安装眼图扫描工具。

    顺便说一下、您能否返回几篇文章、回答我有关 BERT 含义的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanna

    对于 DP 模式、DP159可以检查 PRBS 模式或8b10b 中是否存在错误。 如果 DP159处于8b10b 错误检查模式、则所有通道的错误都会集中到单个寄存器中。 对于 PRBS 模式、每个通道的误差被单独计入寄存器中。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎回来大卫;-)

    您能否确认我是否正确理解了您的解释?

    您会说、在培训期间 (即使用 PRBS 模式时)、4 个 BERT_cnt 寄存器会计算错误、每个通道一个寄存器。  相反、在正常数据传输期间(使用8b10b 编码时) 、错误会在单个寄存器中计数。 这个寄存器是什么? 是 BERT 错误计数器通道0吗?

    谢谢

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanna

    没错。 对于 PRBS、错误在每个通道寄存器中报告。 对于8b10b 错误、所有通道的错误都集中到通道0中。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户已暂停项目、因此即使未解决、我们也必须停止问题调查。

    如果需要、您可以关闭该线程、如果项目再次启动、我们将重新打开...

    此致

    Giovanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanna

    听起来不错、我将关闭此主题。 您始终可以通过回复此主题帖或创建新主题帖来重新打开该主题帖。

    谢谢

    David