This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:主机使用 USB212设计接口、某些笔记本电脑设备无法被识别。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801540/tusb212-the-host-uses-usb212-to-design-the-interface-some-notebook-devices-can-not-be-recognized

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211

大家好、

            我们使用 TUSB212来设计系统的 USB 接口。 当我们使用笔记本进行测试时、我们发现某些计算机无法识别它。

            原理图如下所示:

初始确认与规格上的参考设计没有太大区别。

目前,发现使用 ASUS C200M 的笔记本电脑无法识别。

以前使用的是 TUSB211设计。
未发生器件识别问题、但眼图不好、因此使用了 TUSB212。

设计参数与规格中建议的参数基本相同。
TUSB211和 TUSB212的设计参数相同。

是否存在任何其他配置问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够包括眼图图片、以便我更好地了解问题是什么?

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerasimos、
    我认为您的方向可能是错误的。 USB212的眼图很好。
    我的问题是无法识别设备
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    抱歉、我觉得有眼图问题。 但是、如果眼图没有问题、我建议降低直流升压、看看这是否可以解决您的器件识别问题。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    降低直流升压是否解决了您的问题? 如果是、请选择"这已解决了我的问题"、否则请告知我。

    最棒的
    Gerasimos