Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212 主题中讨论的其他器件: TUSB211
大家好、
我们使用 TUSB212来设计系统的 USB 接口。 当我们使用笔记本进行测试时、我们发现某些计算机无法识别它。
原理图如下所示:
初始确认与规格上的参考设计没有太大区别。
目前,发现使用 ASUS C200M 的笔记本电脑无法识别。
以前使用的是 TUSB211设计。
未发生器件识别问题、但眼图不好、因此使用了 TUSB212。
设计参数与规格中建议的参数基本相同。
TUSB211和 TUSB212的设计参数相同。
是否存在任何其他配置问题?
谢谢。