This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
我们已经对 TRP 检测中的 TUSB320RWBR 应用进行了研究、由于 我们的产品支持 USBC 插头和 POE 电源、因此在 CC 检测完成后、必须保持 VBUS_DET 序列、并使 IC 进入 DFP/UFP 模式、 我们必须添加反向流电路来分离 POE 输出功率和 VBUS。 但是 、我们还必须使 PSU 插头电路远离 USBC CONN、肖特基二极管可以提供帮助、但会产生 PSU 的压降、如附件所示。
您对我们的电源控制设计有什么建议、反回流电路有什么更好的想法、也有任何不需要满足 VBUS_DET 序列的建议 IC?
非常感谢
Sercomm RD Sally Feng
尊敬的先生:
实际上,我们已将检测电阻器从887k 增加到 大于920k,这是没有帮助的。
在我们的应用中、我们同时支持 POE 和 PSU 供电、 如果我们在 USBC 端口上不添加肖特基二极管 来停止 POE 在供电时提供的反向电压、DRP 模式将无法正常工作; 但是、当由 PSU(USBC 端口)供电时、肖特基二极管可能会导致压降。 因此、我们想知道我们是否有 基于我们设计的更好的 TUSB320检测解决方案、谢谢
冯淑莉
您好、Sally、
您提到 DRP 连接在由 POE 供电时工作、您能解释更多吗? 您可以考虑使用电源开关而不是 肖特基。 电源开关可以提供更多隔离并简化您的设计。
尊敬的先生:
是的、当我们通过 POE 为手机供电时、您可以看到 VBUS 将通过 PMOS 从 VCC_5V0获取反向电压、 该电压将停止 TUSB320的检测。 BTW、您建议使用哪种电源开关? 请允许我有你的想法,谢谢
冯淑莉
尊敬的先生:
软提示、有什么建议?
谢谢
您好!
很抱歉由于美国假日而延误。 由 POE 供电时、电话应处于 UFP 模式? 此外、我不是电源开关方面的专家、因此我建议在电源管理论坛上发布有关此泄漏问题的文章。 根据 POE 提供的最大驱动器电流、TPS229xx 系列似乎是一个合适的起点。
尊敬的先生:
谢谢。
当由 POE 供电时,电话也应处于 DRP 模式,因为电话可以是扬声器或主机。
Sally feng
您好、Sally、
此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。