This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:DRP 检测中的 VBUS

Guru**** 1981085 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863206/tusb320-vbus-in-drp-detection

器件型号:TUSB320

尊敬的 Sirs:

我们已经对 TRP 检测中的 TUSB320RWBR 应用进行了研究、由于   我们的产品支持 USBC 插头和 POE 电源、因此在 CC 检测完成后、必须保持 VBUS_DET 序列、并使 IC 进入 DFP/UFP 模式、  我们必须添加反向流电路来分离 POE 输出功率和 VBUS。 但是 、我们还必须使 PSU 插头电路远离 USBC CONN、肖特基二极管可以提供帮助、但会产生 PSU 的压降、如附件所示。

您对我们的电源控制设计有什么建议、反回流电路有什么更好的想法、也有任何不需要满足 VBUS_DET 序列的建议 IC?

非常感谢

Sercomm RD Sally Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常不会看到这种设计、也没有正式建议。 您可以冷地增大 VBUS_DET 上的电容、以帮助限制 POE_5V0的一些泄漏电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    实际上,我们已将检测电阻器从887k 增加到 大于920k,这是没有帮助的。

    在我们的应用中、我们同时支持 POE 和 PSU 供电、 如果我们在 USBC 端口上不添加肖特基二极管 来停止 POE 在供电时提供的反向电压、DRP 模式将无法正常工作; 但是、当由 PSU(USBC 端口)供电时、肖特基二极管可能会导致压降。 因此、我们想知道我们是否有 基于我们设计的更好的 TUSB320检测解决方案、谢谢

    冯淑莉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    您提到 DRP 连接在由 POE 供电时工作、您能解释更多吗? 您可以考虑使用电源开关而不是 肖特基。 电源开关可以提供更多隔离并简化您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、当我们通过 POE 为手机供电时、您可以看到 VBUS 将通过 PMOS 从 VCC_5V0获取反向电压、 该电压将停止 TUSB320的检测。  BTW、您建议使用哪种电源开关? 请允许我有你的想法,谢谢

    冯淑莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    软提示、有什么建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉由于美国假日而延误。 由 POE 供电时、电话应处于 UFP 模式? 此外、我不是电源开关方面的专家、因此我建议在电源管理论坛上发布有关此泄漏问题的文章。  根据 POE 提供的最大驱动器电流、TPS229xx 系列似乎是一个合适的起点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    谢谢。

    当由 POE 供电时,电话也应处于 DRP 模式,因为电话可以是扬声器或主机。

    Sally feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。