This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs:
我们已经对 TRP 检测中的 TUSB320RWBR 应用进行了研究、由于 我们的产品支持 USBC 插头和 POE 电源、因此在 CC 检测完成后、必须保持 VBUS_DET 序列、并使 IC 进入 DFP/UFP 模式、 我们必须添加反向流电路来分离 POE 输出功率和 VBUS。 但是 、我们还必须使 PSU 插头电路远离 USBC CONN、肖特基二极管可以提供帮助、但会产生 PSU 的压降、如附件所示。
您对我们的电源控制设计有什么建议、反回流电路有什么更好的想法、也有任何不需要满足 VBUS_DET 序列的建议 IC?
非常感谢
Sercomm RD Sally Feng
尊敬的先生:
实际上,我们已将检测电阻器从887k 增加到 大于920k,这是没有帮助的。
在我们的应用中、我们同时支持 POE 和 PSU 供电、 如果我们在 USBC 端口上不添加肖特基二极管 来停止 POE 在供电时提供的反向电压、DRP 模式将无法正常工作; 但是、当由 PSU(USBC 端口)供电时、肖特基二极管可能会导致压降。 因此、我们想知道我们是否有 基于我们设计的更好的 TUSB320检测解决方案、谢谢
冯淑莉
您好、Sally、
此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。