Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PR410 大家好、
下面是一些问题。
1. Rx_det:此引脚功能有什么用途? 为什么它具有1、2和3倍的有效检测、这是否用于噪声滤波?
如果我们启用 SMBus 模式、但在 GPIO 上配置了增益和 VOD。 这能够覆盖这两个值吗?
3.如果 SMBus 出现故障,是否有任何默认的 EQ 值?