请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS160PR410 大家好、
下面是一些问题。
1. Rx_det:此引脚功能有什么用途? 为什么它具有1、2和3倍的有效检测、这是否用于噪声滤波?
如果我们启用 SMBus 模式、但在 GPIO 上配置了增益和 VOD。 这能够覆盖这两个值吗?
3.如果 SMBus 出现故障,是否有任何默认的 EQ 值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
下面是一些问题。
1. Rx_det:此引脚功能有什么用途? 为什么它具有1、2和3倍的有效检测、这是否用于噪声滤波?
如果我们启用 SMBus 模式、但在 GPIO 上配置了增益和 VOD。 这能够覆盖这两个值吗?
3.如果 SMBus 出现故障,是否有任何默认的 EQ 值?
您好、Oliver、
我想我之前已经回答了你的问题。 请注意以下与您的问题相关的一些评论:
1)。 RX_DET:根据 PCIe 规范、当转接驱动器的输出端没有器件或没有端接时、接收器应表现出高阻抗。 另一方面、可能需要具有用于 SAS 或诊断目的的终端。 鉴于这些要求、RX_DET 引脚有不同的选项。
2)。 选择 SMBus 选项后、不同的设置(如 VOD)由 SMBus 寄存器默认设置控制。 有关这些默认设置、请参阅 DS160PR410编程指南。
3)。 如果启用了 SMBus 选项、则选择 EQ 默认设置0。 有关详细信息、请参阅 DS160PR410编程指南。
此致、Nasser