This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:引脚功能用法

Guru**** 2531990 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/860830/ds160pr410-pin-function-usage

器件型号:DS160PR410

大家好、

下面是一些问题。

1. Rx_det:此引脚功能有什么用途? 为什么它具有1、2和3倍的有效检测、这是否用于噪声滤波?

如果我们启用 SMBus 模式、但在 GPIO 上配置了增益和 VOD。 这能够覆盖这两个值吗?

3.如果 SMBus 出现故障,是否有任何默认的 EQ 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于感恩节、响应可能会缓慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我想我之前已经回答了你的问题。 请注意以下与您的问题相关的一些评论:

    1)。 RX_DET:根据 PCIe 规范、当转接驱动器的输出端没有器件或没有端接时、接收器应表现出高阻抗。 另一方面、可能需要具有用于 SAS 或诊断目的的终端。 鉴于这些要求、RX_DET 引脚有不同的选项。

    2)。 选择 SMBus 选项后、不同的设置(如 VOD)由 SMBus 寄存器默认设置控制。 有关这些默认设置、请参阅 DS160PR410编程指南。

    3)。 如果启用了 SMBus 选项、则选择 EQ 默认设置0。 有关详细信息、请参阅 DS160PR410编程指南。

    此致、Nasser