主题中讨论的其他器件:ALP
大家好 、
当我使用 ALP 在941中启用 PAT GEN 时、我的客户使用941连接两台显示器(2:2模式)。
Dout0和 Dout1是否都具有相同的模式? 还是只有一个 DOUT 具有模式? 如何选择它?
或者、我是否需要按照以下方式首先配置2:2模式。 之后、启用 PAT GEN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 、
当我使用 ALP 在941中启用 PAT GEN 时、我的客户使用941连接两台显示器(2:2模式)。
Dout0和 Dout1是否都具有相同的模式? 还是只有一个 DOUT 具有模式? 如何选择它?
或者、我是否需要按照以下方式首先配置2:2模式。 之后、启用 PAT GEN?
尊敬的 Amelie:
是的、UB941可支持双路 FPD-Link 模式生成。 独立运行。
请在第95页检查第941项。 在独立2:2模式下、稳压器 0x64/65控制所选的 FPD-Link III 端口。 但是、由于它是内部模式生成器。如果您选择内部时序和内部 PCLK、则无需设置 DSI 端口。 如果您需要外部时序、则应根据第8.4.5.1节的说明设置 DSI 端口。
此致、
Steven