This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:Dout0或 Dout1具有 SME PAT GEN

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/856625/ds90ub941as-q1-dout0-or-dout1-have-the-sme-pat-gen

器件型号:DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好 、

当我使用 ALP 在941中启用 PAT GEN 时、我的客户使用941连接两台显示器(2:2模式)。

Dout0和 Dout1是否都具有相同的模式? 还是只有一个 DOUT 具有模式? 如何选择它?

或者、我是否需要按照以下方式首先配置2:2模式。 之后、启用 PAT GEN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    是的、UB941可支持双路 FPD-Link 模式生成。 独立运行。  

    请在第95页检查第941项。 在独立2:2模式下、稳压器 0x64/65控制所选的 FPD-Link III 端口。 但是、由于它是内部模式生成器。如果您选择内部时序和内部 PCLK、则无需设置 DSI 端口。 如果您需要外部时序、则应根据第8.4.5.1节的说明设置 DSI 端口。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复。

    如果要配置941支持双模式生成,我不仅需要设置0x64/65,还需要设置0x1E,对吧?

    0x1E Port1_SEL 和 PORT0_SEL 用于选择启用哪个 DOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件、

    是的、它有两个选项:

    1.根据您所示的 GUI 选择设置图形。

    2.另一个选项是可以使用脚本,在启用模式及其参数设置时,可以添加一个命令来选择端口。

    此致、

    Steven