This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:SN65LVDT2DBVR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT2, DS90LV011A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130708/sn65lvdt2-sn65lvdt2dbvr

器件型号:SN65LVDT2
主题中讨论的其他器件: DS90LV011A

您好、TI 专家:

上述为 SN65LVDT2波形、TP4为输出引脚、始终保持低电平、TP4通常应为输出正常时钟;

传输器 IC 是来自控制器板的 DS90LV011A、在 DS90LV011A 芯片附近添加1K 欧姆电阻后、我们可以从 SN65LVDT2获得正常输出、如下所示。

  

有人能不能告诉我两个波形图之间有什么不同、我不知道 NG CIS 上的哪个参数不符合 SN65LVDT2规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    [引用 userid="526120" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130708/sn65lvdt2-sn65lvdt2dbvr "]在 DS90LV011A 芯片附近添加1K 欧姆电阻后,我们可以从 SN65LVDT2获得正常输出[/quot]

    您能否在 帮助分享原理图的同时帮助澄清电阻器连接到了什么? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您快速回复。

    最初、我们使用0欧姆安装了 R384&R387、考虑到 SN65LVDT2具有内部端子电阻器(110欧姆)、因此 R385不是无爆音的。

    但是、如果 R385非 PoP、LVDS 接收器芯片(SN65LVDT2)将不会输出;在将1K 与 R385放在一起之后、我们可以得到输出波形;   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Toms

    SN65LVDT2具有集成的内部阻抗 、但当它是多点总线上的最后一个接收器时、它只能用于点对点系统或多点系统。 否则、整个总线的总线阻抗变化将导致多个反射和信号失真。

    很难用局部原理图来判断应用是否正确。 请与附带的接收器(SN65LVDT2)共享完整原理图、以便我们更好地帮助您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用原理图、我们还尝试删除了 CIS 板上的 C65&C66、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    您是对的、 SN65LVDT2DBV 有一个内部110 Ω 终端。 因此、接收器不需要终端。

    但是、驱动器还需要它的端接;我们建议与接收器的端接相匹配、以进一步帮助避免传输线路效应的阻抗不匹配。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    谢谢您、这意味着我们安装了具有1K 欧姆 shoud 的 R385、因此阻抗不匹配是合理的。

    您能否与我分享哪个参数超出  SN65LVDT2DBV 规格? 基于上面的波形? 我们想知道 R385=1K 欧姆是否适合此应用。

    PLS:我们还尝试了 R385的其他值、例如100欧姆/390欧姆、但有些产品无法正常工作、有些产品可以正常工作。

    谢谢

    TI 人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    许多因素都会影响传输线路的影响(请参阅 《高速布局指南》)。

    对于阻抗不匹配、您还必须匹配电缆的阻抗。 因此、如果电缆的差分对各为50欧姆、则100欧姆端接电阻的工作原理应与所讨论的第1.3.2节类似、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以检查波形并指出哪一个(上升时间/下降时间/保持时间等)不符合器件规格? 我们可以通过信号检查来了解什么是良好的设计。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    您能 帮助双确认布线阻抗吗?  谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们使用正常的 FFC 电缆、未对该电缆进行阻抗控制。

    您是否认为该电缆应具有时钟信号的阻抗控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toms:

    波形似乎显示 了观察到的反射的传输线效应 (高速布局指南)、并建议匹配阻抗、从而有助于缓解观察到的反射、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVDS-Unlock-Issue-FA-Report_2D00_To-TI_5F00_20221026.pdf

    你(们)好,Michael

    我们尝试将 LVDS 输入电压从200mV 更改为500mV、产品功能正常、但我们有三个问题、如下所示:

    1.什么是输入信号对于正常输出至关重要--检查波形,我们可以看到输入 VIN=350mV 的输出,其中一些部件可能具有正常输出波形,但某些 IC 没有输出,为什么?  

    为什么输入信号为200mV/350mV 时的输出为正常脉冲、而输入信号为500mV 时的脉冲输出为尖峰脉冲?

    什么是眼图规格。 该器件输入信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toms、

    要回答问题1和2、您能否帮助我们更好地了解每种情况1-4的变化?

    3) 3)对于眼图模式、输入通常由位错误率测试仪(BERT)生成 PRBS 模式(通常为2^31 -1)。 下面使用的典型测试条件:

    输入差分电压= 200mVpp

    Vcm = 1V

    TR=Tf=0.5ns (10%至90%)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例1~4表示当我们测试13PCS CISM (CMOS 图像传感器模块)时、

    一些 CKM 波形显示为情况1 (Vin=200mV 时 Vout=0无输出,Vout=0时 Vin=350mV 时无输出,Vin=500mV 时 Vout=Spike 脉冲);

    一些 CKM 波形显示为案例2  (Vin=200mV 时 Vout=0无输出,Vin=350mV 时 Vout=Spike 脉冲,Vin=500mV 时 Vout=Spike 脉冲);

    一些 CKM 波形显示为案例 3 (Vin=200mV 时 Vout=正常脉冲,Vin=350mV 时 Vout=正常脉冲,Vin=500mV 时 Vout= Spike 脉冲);

    作为共源共栅4的输出波形是我们想要的;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toms、

    您是否使用了不同类型的 CMOS 图像传感器模块? 是否有一根 FFC 电缆用于所有情况、或者是否使用了多根电缆? 如果电路中的所有内容完全相同、则您将看到相同的输出(在1-3情况下类似于500mV 输入信号)。  

    是否可以进行一些测量? 参考您发布的应用原理图、您能否比较 DS90LV011A 的差分电压(R384和 R387)与 SN65LVDT2的差分电压(R41和 R42)? FFC 电缆可能是根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让您感到困惑、对于 LVDS 原理图、请参阅随附的更新文件。我们使用了一根 FFC 电缆+一个带有  选项1的控制器板(来自 SOC_U15的 LVDS 驱动器)来测试13PCS CMOS 图像传感器模块;13PCS CISM 类型相同、只有序列号不同; 但是 、每个 CKM (CMOS 图像传感器模块)上的 SN65LVDT2DBV 输出波形与 FA 报告中显示的波形有很大不同。 我有两个问题、如下所示:

    1.什么是输入信号对于正常输出至关重要--检查波形,我们可以看到输入 VIN=350mV 的输出,其中一些部件可能具有正常输出波形,但某些 IC 没有输出,为什么?  

    为什么输入信号为200mV/350mV 时的输出为正常脉冲、而输入信号为500mV 时的尖峰脉冲输出与共源共栅3一样?

     e2e.ti.com/.../LVDS-HW-Structure_2D00_To-TI_5F00_1028.pdf

     硬件备注:历史是我们第一次使用 SOC 的200mV 驱动器、我们发现某些 CISM 无法从 SN65LVDT2DBV 获取正常输出、因此我们尝试更改为选项2、从外部 LVDS 驱动器 IC 驱动器、但在无输出时仍然有几个 CISM 失败;

    因此、我们在从 SOC 驱动500mV 时改回选项1、所有 CIM 都有输出波形、但部分输出是尖峰脉冲、部分输出波形是正常脉冲; 我们不会为什么会出现这种差异?如何判断 SN65LVDT2DBV 是否可以接受输入信号质量以生成正常输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toms、

    感谢您的澄清。

    1)对于 DS90LV011A、如果满足器件的 V (IL)和 V (IH)电平、则输出不应出现问题。 这意味着没有提供正常输出的关键输入信号。 只要符合器件的规格、器件就会提供典型输出。 话虽如此、还建议输入与驱动器的电压阈值对称。 这将最大限度地减少 LVDS 系统中的任何偏差。 如需更多信息 、请单击此处:关注 LVDS 输入电平。

    在 SN65LVDT2上、输入差分电压应高于+100mV 和低于-100mV (根据数据表第9.4.5节中的真值表)、但输入差分电压不能大于1V。这超出了接收器的绝对最大规格。

    2) 2)您能否使用200mV 输入复制案例2和案例3并在 R384和 R387 (CTL 板)以及 R41和 R42 (CISM 板)处捕获信号? 在我们找到合适的解决方案之前、您需要进行其他测量。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2) 2)您能否使用200mV 输入复制案例2和案例3并在 R384和 R387 (CTL 板)以及 R41和 R42 (CISM 板)处捕获信号?  

    --case1~case4,我们基于来自 U15的 LVDS 信号驱动器而不是外部 LVDS 驱动器 IC U26测试了波形。

    您是否认为我们需要在 R372&R373上为电流为200mV 的情况下生成电流波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助 TI 人、

    很抱歉、我最初以为您共享的波形是使用外部 LVDS 驱动器捕获的。 在这种情况下、如果您可以使用200mV 输入复制情况2和情况3、并在 R372和 R373以及 R41和 R42处共享波形、这会很有帮助。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查随附的波形 filee2e.ti.com/.../LVDS-Unlock-Issue-FA-Report_2D00_waveform-compare_5F00_1101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jusua

    如果您需要为您查看更多测试、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toms、

    感谢波形捕获。 我将查看这些问题并在今天晚些时候作出回应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Toms、

    感谢您的耐心等待。

    在波形捕获的底部、您能帮我翻译措辞吗? 我们必须确保进入 SN65LVDT2的输入差分电压高于+100mV、低于-100mV。 数据表上的图12给出了一个示例。

    只需仔细检查、两个 CKM 板中的每个组件是否都以相同的方式组装? 例如、C65组装在一个电路板上、但不组装在另一个电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要仔细检查,两个 CKM 板中的每个组件都是这样组装的?-是的

    例如,C65组装在一个电路板上,但不组装在另一个电路板上。--不,C65&C66组装在 everye2e.ti.com/.../LVDS-Unlock-Issue-FA-Report_2D00_To-TI_5F00_1103.pdf CKM 电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toms、

    是否可以移除案例3上的 SN65xx 器件并将其放置在案例2上、然后重试测量?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LVDS-Unlock-Issue-FA-Report_2D00_20221114.pdf

    你好 Josh

    感谢您的评论。

    最后、我们发现原因是 R41电阻的范围为47 Ω~2K Ω、其中一些 R41电阻器值甚至是开路的。

    我们发现 R41已损坏、供应商 R41已被生产夹具损坏。

    再次感谢大家。