Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517 主题中讨论的其他器件: TCA9803
大家好、
测得波形的总线 B 低电平大约为0.56V。 通常、I2C 信号的低电平非常低。 如果低电平不够低,那就感觉不好了。
这是否会影响下一级设备的通信?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Doug、
Vcc 的30%是 I2C 器件的 VIL 阈值。 该器件的 VccB 最低建议值为2.7V (TCA9517)、可提供0.81V 的电压数、从而在 B 侧的静态电压偏移(最大值为0.6V)上提供相当大的裕度 任何符合 I2C 标准的器件都将接受此值作为逻辑低电平。
我可以想到的唯一可能导致问题的情况是、如果 B 侧连接到任何大型串联电阻或其他静态电压偏移缓冲器。
-Bobby