This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517总线 B 低电平不够低

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178293/tca9517-tca9517-bus-b-low-level-is-not-low-enough

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9803

大家好、

测得波形的总线 B 低电平大约为0.56V。 通常、I2C 信号的低电平非常低。 如果低电平不够低,那就感觉不好了。 
这是否会影响下一级设备的通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    Vcc 的30%是 I2C 器件的 VIL 阈值。  该器件的 VccB 最低建议值为2.7V (TCA9517)、可提供0.81V 的电压数、从而在 B 侧的静态电压偏移(最大值为0.6V)上提供相当大的裕度 任何符合 I2C 标准的器件都将接受此值作为逻辑低电平。

    我可以想到的唯一可能导致问题的情况是、如果 B 侧连接到任何大型串联电阻或其他静态电压偏移缓冲器。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望两侧都具有低电压、请使用不同的缓冲器、如 TCA9803 (具有不同的限制)。