This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:散热器要求

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1170907/ds160pt801-heat-sink-requirement

器件型号:DS160PT801

您好、支持人员、

我正在研究 DS160PT801重定时器器件以用于我们的应用之一、我将仅加载重定时器 x4通道。 芯片0或芯片1。

我是否仍然需要散热器? 感谢您的任何建议。

数据表中给出的最大功率值。 对于不同速度(或)的每个通道分叉 x1、x2、x4、x8等是否有任何功率数字。

谢谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    我使用 DS160PT801X16EVM 测量了各种链路宽度和数据速率的功耗。  这是一个很小的样本大小、但它可能会让您了解您可以预期的功耗。

    e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_ProtocolPowerMeasurements.pdf

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您提供功率计算表。 它真的很有帮助。

    我还有一个问题要与您澄清。

    我是否需要终止未使用的 Tx、Rx 端口(Die0、Die1)。 在本例中、我仅使用 Die1、裸片需要终止还是保持悬空? 如果需要终止、如何终止? 请帮我提供建议。

    谢谢

    Bharath Muthukuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    未使用的 Tx/Rx 通道应保持悬空。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您的回答

    对于重定时器 EEPROM 闪存、我看到 EVK 板中的重定时器通过微控制器闪烁。

    您能否推荐将工具(USB 转 SMBus)连接到 Sigcon Architect UI 到 DS160PT801重定时器 SMBus 和闪存。

    谢谢

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    如果不使用 EVM、则 应使用 USB2ANY 以便使用 SigCon Architect 工具。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您的快速响应。

    https://e2e.ti.com/user/conversations#New=True&UserId=312549

    上面是我们的一对一对话链接的链接。

    这与我们在一对一对话中讨论的单独参考时钟架构有关、如下面的快照所示。

    我们处于设计的布局阶段、并在下面显示的参考时钟配置中考虑 TI 重定时器芯片。

    请确认。

    第一。 TI 重定时器芯片是否可用于此配置?

    2。 TI 是否在任何根复合体中验证了此配置并得出了结果?

    3号。 如果未完成#2、那么如果我们面临任何挑战、TI 是否可以支持在我们的设置中验证该配置?

    谢谢

    Bharath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    第一。 不可以、DS160PT801 数据表指出、在时钟架构部分中不能以这种方式使用它。

    2。 是的、我们已经使用单独的参考时钟对其进行了验证、并在企业应用中看到了互操作问题;这正是 DS160PT801 数据表中提出的共模时钟要求的原因。  

    3号。 我将提供支持、假设我有需要帮助   的设备和硬件、但我们这样做的前提是不遵循数据表、因此如果重定时器不能按数据表中所述工作、我们也不承担任何责任。   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    这与差分对长度匹配有关。

    正如我在数据表中看到的、表11-1、11-2、11-3和11-4中提供了封装长度匹配的详细信息。

    对于 差分信号对的整体布线长度、长度匹配和时间延迟、您有什么建议? 请帮助分享。

    谢谢你

    Bharath Muthukuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    是的、我们在以下文档中提供了建议。

    信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南 (第2.5节)

    高速接口布局指南(修订版 I)(TI.com) (第3节)

    PCIe 具有内置的去偏斜过程、使其能够非常容忍布线长度的变化、总布线长度受损耗预算限制(第4代为28dB)、时间延迟与高速 PCIe 信号无关。

    此致、

    Nicholaus