主题中讨论的其他器件:DP83849I
您好、您好、我们可能会对您有所关注、
我们的客户正在考虑将 DP83849I 用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT)。
他们对 DP83849I 有两个问题。
请回答吗?
问题1、如果他们仅使用端口 A、您是否有任何文档需要使用?
当他们不使用端口 B 时、他们想知道是否有要点。
Q2、DP83849I 是否可以用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT)?
此致、
Gk110
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、您好、我们可能会对您有所关注、
我们的客户正在考虑将 DP83849I 用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT)。
他们对 DP83849I 有两个问题。
请回答吗?
问题1、如果他们仅使用端口 A、您是否有任何文档需要使用?
当他们不使用端口 B 时、他们想知道是否有要点。
Q2、DP83849I 是否可以用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT)?
此致、
Gk110
您好、Gk110、
问题1. 如果端口 B 未禁用、则 DP83849I 将按预期工作。 如果您将 MII 端口 B 路由到 PHY 端口 A、则在不禁用 MII 端口 B 的情况下无法关闭 PHY 端口 B
问题2. 是的、DP83849I 可用于工业网络。 有关将 DP83849I 用于工业网络的所有信息均包含在工业网络的数据表或设计指南中。 例如、EtherCAT PHY 要求指南介绍了如何将 EtherCAT 与 DP83849搭配使用。 其中应遵循一些注意事项、包括在 XI 引脚上放置一个上拉或下拉电阻器。
此致、
尊敬的 Rob:
DP83849内部下拉电阻器将影响外部内部上拉电阻器、 并将产生不到10秒的中电压。
这里的问题 是、如果中压满足数据表 abso 规格(直流输入电压:-0.5至 VCC+0.5)、则没有损坏的风险?
顺便说一下 、在您 的评论下面、我无法清楚地理解...
" 如果您具有外部电阻器的影响、我建议您将强电阻器放置在所需的值。 在这种情况下、外部强拉电阻不应超过1.5k"。
您评论了"放置一个强电阻器"、但您提到了"上拉电阻器(可能是指外部上拉电阻器)不应超过1.5k"。
我很困惑、但不能超过...
下图是我对您的评论的理解。
此致、
Kai