This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:关于使用条件

Guru**** 2602375 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652476/dp83848i-about-usage-conditions

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:DP83849I

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

 

我们的客户正在考虑将 DP83849I 用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINETEtherCAT)。

他们对 DP83849I 有两个问题。

请回答吗?

 

问题1、如果他们仅使用端口 A、您是否有任何文档需要使用?

   当他们不使用端口 B 时、他们想知道是否有要点。

 

Q2、DP83849I 是否可以用于工业网络(EtherNet/IP、PROFINETEtherCAT)?

 

此致、

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gk110、

    问题1. 如果端口 B 未禁用、则 DP83849I 将按预期工作。  如果您将 MII 端口 B 路由到 PHY 端口 A、则在不禁用 MII 端口 B 的情况下无法关闭 PHY 端口 B

    问题2.  是的、DP83849I 可用于工业网络。  有关将 DP83849I 用于工业网络的所有信息均包含在工业网络的数据表或设计指南中。  例如、EtherCAT PHY 要求指南介绍了如何将 EtherCAT 与 DP83849搭配使用。  其中应遵循一些注意事项、包括在 XI 引脚上放置一个上拉或下拉电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rob San

    感谢您的快速回复。
    很抱歉我迟到了。

    Q1的回答被取消。
    不过、我对第二季度的答案还有其他问题。

    >例如、EtherCAT PHY 要求指南中介绍了如何将 EtherCAT 与 DP83849搭配使用。
    >此处应遵循一些注意事项,包括在 XI 引脚上放置一个上拉或下拉电阻器。

    以上答案是否指以下站点上列出的内容?

    download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev2.3.pdf

    与 EtherCAT 一样、如果正确、每个标准是否都有针对每个公司 PHY 的指导?

    此致、

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gk110、

    是的、PHY 选择指南就是我所指的。

    Beckhoff PHY 选择指南的最新版本为 v2.6。 您可以在以下位置找到它: download.beckhoff.com/.../an_phy_selection_guidev2.6.pdf

    有关在 EtherCAT 中使用 DP83849的信息、请查看表4。

    遗憾的是、其他工业现场总线不会提供有关 PHY 层的如此详细的信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob - San

    感谢您的快速回复。

    >不幸的是、其他工业现场总线没有提供有关 PHY 层的如此详细的信息。

    如果客户要将 DP83849用于任何其他工业现场总线、应如何仔细设计?

    您是否有关于工业现场总线设计的任何信息(或文档)?

    此致、

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gk110、

    如果您正在设计其他现场总线、我建议您遵循 TI 的参考设计。 www.ti.com/.../industrial-communications.html

    如果在使用其他支持以太网的处理器时对 PHY 有特殊要求、您必须咨询所使用处理器的制造商。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我还在使用 Gk110对此进行研究、我还有一个关于 PHYADx 的"弱内部下拉电阻器"的问题。

    这个问题不是 来自 DP83848、而是来自 DP83849I。

    您能告诉我一下"内部弱下拉电阻器"的值吗、因为 PHYADx 连接到外部组件、并且它具有内部上拉电阻器、因此他们必须加以注意。

    谢谢、

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    DP83849的内部拉动值范围为18k - 40k、平均值为29k。 如果您具有外部电阻器的影响、我建议您在所需的值处放置一个强电阻器。 在这种情况下、外部强拉电阻不应超过1.5k

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    DP83849内部下拉电阻器将影响外部内部上拉电阻器、 并将产生不到10秒的中电压。

    这里的问题 是、如果中压满足数据表 abso 规格(直流输入电压:-0.5至 VCC+0.5)、则没有损坏的风险?

    顺便说一下 、在您 的评论下面、我无法清楚地理解...

    " 如果您具有外部电阻器的影响、我建议您将强电阻器放置在所需的值。 在这种情况下、外部强拉电阻不应超过1.5k"。

    您评论了"放置一个强电阻器"、但您提到了"上拉电阻器(可能是指外部上拉电阻器)不应超过1.5k"。

    我很困惑、但不能超过...

    下图是我对您的评论的理解。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob - San

    我收到了另一个有关用于 EtherCAT 的问题。

    在 BECKOFF 的 PHY 选择指南中、写入"X1必须不悬空、如果需要、添加2.2KΩ Ω 下拉电阻。"
    我认为 X1连接到晶体或振荡器。
    因此、我不认为 X1悬空。

    您是否知道在什么情况下浮动 X1?

    谢谢、此致、

    Gk110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    在您所示的配置中、我是说您的电阻器应该为2.2k - 1.5k。 外部自举电阻器的值不应小于1.5k。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GK、

    在 EtherCAT 控制器初始化期间、有一段时间、DP83849 X1的振荡器输入将不会由 EtherCAT 控制器驱动。 这可能会导致 DP83849干扰 EtherCAT 控制器初始化。

    解决方案是在 X1引脚上放置一个下拉电阻器、以确保 X1引脚在 EtherCAT 控制器设置期间不会悬空。

    此致、