This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:未配置 PHY 地址。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/652868/dp83867is-phy-address-is-not-configured

器件型号:DP83867IS

您好!

根据 DP83867IS 数据表、所有 starp 引脚都具有9K 下拉电阻器。

在定制电路板中、我们将 PHY 地址配置为3 (0011)。我们将 RXD0引脚连接到 Rhi-2.49K 和 RLo-Open (用于配置模式4)、并将 RXD2引脚连接到 Rhi-Open 和 RLo-Open (用于配置模式0)。

当我们在 RXD0线另一端 Rhi 处测量电压时、预期电压为1.958V。我们在该引脚处测量了0。如果我们读取0X006E 寄存器、它始终保持为零。

请引导我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathi、

    您是否使用 SGMII 模式? 您能否共享原理图的 phy 部分?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在 RGMII 模式下使用。
    当我们探测 MDC 时钟时,我们得到的是1.34MHz 而不是2.5MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已解决此问题?请分享详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathi、

    MDC 频率由 MAC 决定。 这不是 DP83867IS 控制的东西。

    您是否在复位脉冲或上电期间测量 RX_D0的电压? 内部9k 下拉电阻器仅在复位期间存在、正常运行期间 RX_D0的电压将接近0V 或 VDDIO、具体取决于 PHY 运行条件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回复。

    根据数据表、在电源初始化期间、DP83867IS 读取自举配置。

    这些值可在寄存器0x006E (TAP_STS1)和寄存器0x006F (TAP_STS2)中找到。

    当我们尝试读取上面提到的0X006E 寄存器时、总是返回0x0值、该寄存器不会反映自举配置。

    最好的农家

    Mathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathi、

    我认为您可能无法正确访问扩展寄存器。 大多数 MAC 都不执行正确读取寄存器0x20及更高值所需的4寄存器读取/写入方法。

    请查看数据表第8.4.2.1.3和8.4.2.1.4节、了解正确的方法。 如果您使用的方法不正确、读取寄存器0x0和读取寄存器0x20将为您提供相同的值。

    此致、