请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 您好!
根据 DP83867IS 数据表、所有 starp 引脚都具有9K 下拉电阻器。
在定制电路板中、我们将 PHY 地址配置为3 (0011)。我们将 RXD0引脚连接到 Rhi-2.49K 和 RLo-Open (用于配置模式4)、并将 RXD2引脚连接到 Rhi-Open 和 RLo-Open (用于配置模式0)。
当我们在 RXD0线另一端 Rhi 处测量电压时、预期电压为1.958V。我们在该引脚处测量了0。如果我们读取0X006E 寄存器、它始终保持为零。
请引导我解决此问题。