This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:线对内最大允许偏差和长度不匹配@ 85MHz

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/651005/ds90cr288a-intra-pair-maximum-allowed-skew-and-lenght-mismatch-85mhz

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件: DS90CR287

您好、社区

我正在设计解串器系统、以便将数据链路协议(按比率1至7压缩的数字并行视频)转换为数字并行视频。 对于该设计、我选择了 TI P/N:DS90CR288AMTDX。

首先 、DS90CR288AMTDX 是否适合该任务? 我想它确实如此、但只需确保。

之后、我想知道对于85MHz、最大线对内长度不匹配的最大值是多少。 我假设具有 FR4基板的信号的速度为150微米/皮秒、这样我得到一对中的最大长度不匹配为~1、7ms。

此数字是否有效? 该频率允许的对内最大偏差是多少?

此致、

提前感谢。

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    85MHz 时的 RxIN 偏斜裕度最小为290ns  

    假设您的系统中没有电缆。 所有信号都在 FR4上。 典型传播延迟:  带为150ps / in

    RSKM≥电缆或 FR4偏斜(类型、长度)+源时钟抖动(周期到周期)(1)+ ISI (符号间干扰)

    1.7mms = 0.066929英寸

    0.066929 x 150ps + 150ps + 0 = 160ps

    RSKM.min 远高于长度不匹配和源时钟抖动导致的偏差。 我认为您的设计具有良好的偏斜裕度、并且非常可靠。

    您能否确认 FR4是微带还是带状线、150微米/皮秒是否有效?

    此致、

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    感谢您的快速响应。 我真的很喜欢它。

    我在有关嵌入式系统布局指南的应用手册中找到了150um/ps 的价值。 我想它确实如此。 我实际上是在这里写的、以验证这个数字。

    您能否确认所选的 PN (DS90CR288A)是用于以7:1 @ 80MHz 的转换比对串行数据进行解串化的有效 IC?

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juanjo、

    DS90CR287是否是系统上的发送器? 如果是、此 SerDes 将在80MHz 下工作。

    它从发送器到接收器的距离有多远?

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    没有 TE 发射器是具有 Cameralink 输出的视频引擎。

    摄像头链路是串行的7:1数字并行视频,我们希望使用 DS90CR288A 将摄像头视频解串为数字并行视频。

    该系统安装在 PCB stak 中、发送器和接收器将通过 PCB 连接到 PCB 高速连接器。

    下一个图是用于摄像头链路操作的通道链路。

    我在 cameralink 协议定义中发现了这一点:

    我猜是这样。

    如果可能、请查看。

    提前感谢、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、照片似乎没有贴好。

    请在此处找到它们

    图表:

    推荐的 IC:

     

    提前感谢、

    Juanjo