主题中讨论的其他器件: DS90CR287
您好、社区
我正在设计解串器系统、以便将数据链路协议(按比率1至7压缩的数字并行视频)转换为数字并行视频。 对于该设计、我选择了 TI P/N:DS90CR288AMTDX。
首先 、DS90CR288AMTDX 是否适合该任务? 我想它确实如此、但只需确保。
之后、我想知道对于85MHz、最大线对内长度不匹配的最大值是多少。 我假设具有 FR4基板的信号的速度为150微米/皮秒、这样我得到一对中的最大长度不匹配为~1、7ms。
此数字是否有效? 该频率允许的对内最大偏差是多少?
此致、
提前感谢。
Juanjo