请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 在开发板上 、USB3_TX0N\P 和 USB3_RX0N\|P_C 信号上有100K 下拉电阻器、并附有相关的设计说明"R10、R11、R6和 R7被放置用于与2V 以上的 USB VCM 的互操作性。" -请您解释一下。 我是否可以假设这些信号不是设计所必需的、而是直接路由到板载栅极阵列?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在开发板上 、USB3_TX0N\P 和 USB3_RX0N\|P_C 信号上有100K 下拉电阻器、并附有相关的设计说明"R10、R11、R6和 R7被放置用于与2V 以上的 USB VCM 的互操作性。" -请您解释一下。 我是否可以假设这些信号不是设计所必需的、而是直接路由到板载栅极阵列?