This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:TxP/n &RXP/n 下拉电阻器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/647986/hd3ss3220-txp-n-rxp-n-pull-down-resistors

器件型号:HD3SS3220

在开发板上 、USB3_TX0N\P 和 USB3_RX0N\|P_C 信号上有100K 下拉电阻器、并附有相关的设计说明"R10、R11、R6和 R7被放置用于与2V 以上的 USB VCM 的互操作性。" -请您解释一下。 我是否可以假设这些信号不是设计所必需的、而是直接路由到板载栅极阵列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    由于互操作性情况、C1、C2、C3、C4 R10、R11 R6和 R7被放置在 HD3SS3220UFP-DGLEVM 中、我是说、在某些特定应用中、需要高于2V (高达12V)的更高电压 USB VCM、这正是这些组件被放置在 EVM 中的原因。 基本上、取决于客户的应用、在您的情况下、这些组件是可选的(不是必需的)。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shmuel、

    您是否想验证我的答案? 如果需要进一步的支持、请开一个新 TT。

    谢谢、
    Luis