Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E
我使用了一对 TRS3122E 作为评估板、并选择50欧姆的 R6和 R7。 在常见噪声测试期间-将1000V、100kHz 信号注入 TR3122E 的 GND 和机箱接地、通信中断。 将 R6和 R7改回0欧姆后、共模噪声抗扰度要好得多。 对于如何选择合适的 R6和 R7、您是否有任何应用手册或建议? 或者这是特定于总线的? 是否可以给出一个示例、说明如何为 R6和 R7选择正确的值? 在注入共模噪声时、我们甚至无法正确测量波形。
非常感谢、
弗兰克·W