请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3122E 我使用了一对 TRS3122E 作为评估板、并选择50欧姆的 R6和 R7。 在常见噪声测试期间-将1000V、100kHz 信号注入 TR3122E 的 GND 和机箱接地、通信中断。 将 R6和 R7改回0欧姆后、共模噪声抗扰度要好得多。 对于如何选择合适的 R6和 R7、您是否有任何应用手册或建议? 或者这是特定于总线的? 是否可以给出一个示例、说明如何为 R6和 R7选择正确的值? 在注入共模噪声时、我们甚至无法正确测量波形。
非常感谢、
弗兰克·W