This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:RIN 的串行电阻选择/计算

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689845/trs3122e-serial-resistors-selection-calculation-for-rin

器件型号:TRS3122E

我使用了一对 TRS3122E 作为评估板、并选择50欧姆的 R6和 R7。  在常见噪声测试期间-将1000V、100kHz 信号注入 TR3122E 的 GND 和机箱接地、通信中断。  将 R6和 R7改回0欧姆后、共模噪声抗扰度要好得多。  对于如何选择合适的 R6和 R7、您是否有任何应用手册或建议?  或者这是特定于总线的?  是否可以给出一个示例、说明如何为 R6和 R7选择正确的值?  在注入共模噪声时、我们甚至无法正确测量波形。

非常感谢、

弗兰克·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    看起来图像仍然无法正常工作、听起来需要这些图像才能了解 R6和 R7的连接方式。  您可以尝试再次发送它们吗?  如果您单击"Insert Code、Attach Files 等...(插入代码、附加文件等)"、则应该可以使用。 文本输入字段下方的链接。  然后、您可以使用测试字段上方工具栏上的"插入/编辑介质"按钮。

    如果仍然不起作用、我可以通过 TI.com 帐户使用的电子邮件地址与您联系吗?

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    R6和 R7是 RIN 1和 RIN2的串行端接电阻器。

    谢谢、

    弗兰克·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3005.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    您尝试的电阻器有多高? 与 RS-232接收器的输入阻抗(标称值为5kOhm)结合使用时、这些电阻会导致信号幅值有所降低。 由于 RS-232是一种单端标准、因此它没有任何固有的共模噪声抗扰度(例如、差分标准)、因此较大的信号振幅有助于提高信噪比。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Max。

    我们尝试了50欧姆电阻器、您建议的电阻器范围是多少、或者我们可以仅使用0欧姆电阻器?

    此致、

    黄兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    0欧姆是最常见的用法。 一些客户选择插入额外的串联电阻、以限制故障条件下的电流(例如短路)或改善与电缆的阻抗匹配(这对于非常远距离的应用可能很有用)、但这通常不是必需的。

    最大