This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP159不能与 Xilinx FPGA XC7Z015 GTP 收发器配合使用

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709944/sn65dp159-dp159-doesn-t-work-with-xilinx-fpga-xc7z015-gtp-transciver

器件型号:SN65DP159

您好!

 我的项目使用 DP159作为 DisplayPort 重定时器、FPGA 是 Xilinx XC7Z015。  我在 设计中使用 DisplayPort RX 子系统 v2.1,该驱动程序由 Xilinx SDK 提供,但是链路训练始终失败,OUT_clkp/OUT_clkn 没有参考时钟输出。

GPU 为 nVidia GTX1080,当程序运行时,dp159变得很热.... dp159封装标记为 TI 77I AOGO G4。

(a)它 是否与 dp159器件修订版有关?

(b)如 slla358所述、HPD 有两种可能的实现方式:围绕 DP159布线的 HPD 或通过 DP159布线的 HDP、我的板选择围绕 HPD 布线。

但软件初始 过程首先禁用 HPD 直通、然后通过 DP159启用 HPD。 是否可以推荐 {0x0A、0x3B}?

(b)   /* DP159初始化*/
      {0xFF、0x00}、
      {0x09、0x36}、
      {0x0A、0x7B}、
      {0x0D、0x80}、
      {0x0C、0x6D}、
      {0x10、0x00}、
      {0x16、0xF1}、
      {0xFF、0x01}、
      {0x00、0x02}、
      {0x04、0x80}、
      {0x05、0x00}、
      {0x08、0x00}、
      {0x0D、0x02}、
      {0x0E、0x03}、
      {0x01、0x01}、
      {0x02、0x3F}、
      {0x0B、0x33}、
      {0xA1、0x02}、
      {0xA4、0x02}、
      {0x10、0xF0}、
      {0x11、0x30}、
      {0x14、0x00}、
      {0x12、0x03}、
      {0x13、0xFF}、
      {0x13、0x00}、
      {0x30、0xE0}、
      {0x32、0x00}、
      {0x31、0x00}、
      {0x4D、0x08}、
      {0x4C、0x01}、
      {0x34、0x01}、
      {0x32、0xF0}、
      {0x32、0x00}、
      {0x33、0xF0}、
      {0xFF、0x00}、
      {0x0A、0x3B}、
      {0xFF、0x01}

(C)/*链接培训*/

switch (ConfigType){

案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP1:
                      /*启用带隙、禁用 PLL、清除 A_LOCK_OVR */
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x00、0x02);

                      /* CP_EN = PLL (基准)模式*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x01、0x01);

                      /*设置 PLL 控制*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x0B、0x33);

                      /*设置 CP_CURRENT */
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x02、0x3F);


                      LCount =(LaneCount = XDPRXSS_DP159_lane 计数_1)?
                              0xE1:(LaneCount == XDPRXSS_DP159_lan_count_2)?
                                      0xC3:0x0F;
                      LRate =(LinkRate == XDPRXSS_DP159_HBR2)? 0x0:
                              (LinkRate =XDPRXSS_DP159_HBR)? 0x1:0x2;

                      /*启用 RX 通道*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x30、LCount);

                      /*启用带隙、启用 PLL、清除 A_LOCK_OVR */
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x00、0x03);

                      /*启用固定 EQ (重置自适应 EQ 逻辑)*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x4C、0x01);

                      /*设置 EQFTC 和 EQLEV (固定 EQ)*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x4D、(LRATE << 4)|
                                      (XDPRXSS_DP159_EQ_LEV 和0x0F));

                      if (LinkRate = XDPRXSS_DP159_HBR2){
                              CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_HBR2;
                              PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_HBR2;
                      }
                      否则、如果(LinkRate = XDPRXSS_DP159_HBR){
                              CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_HBR;
                              PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_HBR;
                      }
                      否则{
                              CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_RBR;
                              PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_RBR;
                      }

                      /*启用 TX 通道*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x10、LCount);

                      /*启用 PLL 和带隙、设置 A_LOCK_OVR 和设置
                       *展开 LPRES
                       *
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x00、0x23);

                      /*等待 PLL 锁定*/
                      while ((ReadBuf = 0)&&(计数器<
                                              XDPRXSS_DP159_LOCK_WAIT)){
                              XDpRxSs_Dp159Read (InstancePtr、
               XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、0x00、&ReadBuf);
                              ReadBuf &= 0x40;/*锁定状态。 *
                              COUNTER++;
                      }

                      /* CP_CURRENT */
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x02、CPI);

                      /*设置 PLL 控制*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x0B、PllCtrl);

                      /* CP_EN 为 PD 模式*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x01、0x02);

                      /*选择第0*/页
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0xFF、0x00);

                      /*根据#Lanes 设置 DP_TST_EN、锁存 FIFO 错误*/
                      LCount =(LaneCount = XDPRXSS_DP159_lane 计数_1)?
                                      0x11:(LaneCount =
                                              XDPRXSS_DP159_lane 计数2)?
                                                      0x31:0xF1;
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x16、LCount);

                      //禁用 PV,允许字符对齐和8b10解码到
                       *运行
                       *
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x10、0x00);

                      /*选择第1页*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0xFF、0x01);
                      中断;

              案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP2:
              案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP3:
                      /*启用自适应 EQ */
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x4C、0x03);

                      /*选择第0页*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0xFF、0x00);

                      /*清除 BERT 计数器和 TST_INTQ 锁存器--
                       *在 DP159中自清除
                       *
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0x15、0x18);

                      /*选择第1页*/
                      XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
                              0xFF、0x01);
                      中断;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您上传的图片未正确上传、您能否重新上传?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这次分别上传了(a)和(b)部分图片和信息

    (a)

    (b)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP159在运行期间不会变得很热。  这表示可能存在汇编问题。  您能否确认散热焊盘连接良好并具有足够的焊料?  功耗/器件运行不会因生产日期代码而异。

    您可以保留启用和禁用 HPD 直通的代码行、如果未连接 HPD、这些代码行不会影响您的系统。

    链路训练是否适用于其他 DP159器件、或者它们是否都以相同的方式失败?

    此致、

    JMMN