您好!
我的项目使用 DP159作为 DisplayPort 重定时器、FPGA 是 Xilinx XC7Z015。 我在 设计中使用 DisplayPort RX 子系统 v2.1,该驱动程序由 Xilinx SDK 提供,但是链路训练始终失败,OUT_clkp/OUT_clkn 没有参考时钟输出。
GPU 为 nVidia GTX1080,当程序运行时,dp159变得很热.... dp159封装标记为 TI 77I AOGO G4。
(a)它 是否与 dp159器件修订版有关?
(b)如 slla358所述、HPD 有两种可能的实现方式:围绕 DP159布线的 HPD 或通过 DP159布线的 HDP、我的板选择围绕 HPD 布线。
但软件初始 过程首先禁用 HPD 直通、然后通过 DP159启用 HPD。 是否可以推荐 {0x0A、0x3B}?
(b) /* DP159初始化*/
{0xFF、0x00}、
{0x09、0x36}、
{0x0A、0x7B}、
{0x0D、0x80}、
{0x0C、0x6D}、
{0x10、0x00}、
{0x16、0xF1}、
{0xFF、0x01}、
{0x00、0x02}、
{0x04、0x80}、
{0x05、0x00}、
{0x08、0x00}、
{0x0D、0x02}、
{0x0E、0x03}、
{0x01、0x01}、
{0x02、0x3F}、
{0x0B、0x33}、
{0xA1、0x02}、
{0xA4、0x02}、
{0x10、0xF0}、
{0x11、0x30}、
{0x14、0x00}、
{0x12、0x03}、
{0x13、0xFF}、
{0x13、0x00}、
{0x30、0xE0}、
{0x32、0x00}、
{0x31、0x00}、
{0x4D、0x08}、
{0x4C、0x01}、
{0x34、0x01}、
{0x32、0xF0}、
{0x32、0x00}、
{0x33、0xF0}、
{0xFF、0x00}、
{0x0A、0x3B}、
{0xFF、0x01}
(C)/*链接培训*/
switch (ConfigType){
案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP1:
/*启用带隙、禁用 PLL、清除 A_LOCK_OVR */
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x00、0x02);
/* CP_EN = PLL (基准)模式*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x01、0x01);
/*设置 PLL 控制*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x0B、0x33);
/*设置 CP_CURRENT */
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x02、0x3F);
LCount =(LaneCount = XDPRXSS_DP159_lane 计数_1)?
0xE1:(LaneCount == XDPRXSS_DP159_lan_count_2)?
0xC3:0x0F;
LRate =(LinkRate == XDPRXSS_DP159_HBR2)? 0x0:
(LinkRate =XDPRXSS_DP159_HBR)? 0x1:0x2;
/*启用 RX 通道*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x30、LCount);
/*启用带隙、启用 PLL、清除 A_LOCK_OVR */
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x00、0x03);
/*启用固定 EQ (重置自适应 EQ 逻辑)*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x4C、0x01);
/*设置 EQFTC 和 EQLEV (固定 EQ)*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x4D、(LRATE << 4)|
(XDPRXSS_DP159_EQ_LEV 和0x0F));
if (LinkRate = XDPRXSS_DP159_HBR2){
CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_HBR2;
PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_HBR2;
}
否则、如果(LinkRate = XDPRXSS_DP159_HBR){
CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_HBR;
PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_HBR;
}
否则{
CPI = XDPRXSS_DP159_CPI_PD_RBR;
PllCtrl = XDPRXSS_DP159_PLL_CTRL_PD_RBR;
}
/*启用 TX 通道*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x10、LCount);
/*启用 PLL 和带隙、设置 A_LOCK_OVR 和设置
*展开 LPRES
*
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x00、0x23);
/*等待 PLL 锁定*/
while ((ReadBuf = 0)&&(计数器<
XDPRXSS_DP159_LOCK_WAIT)){
XDpRxSs_Dp159Read (InstancePtr、
XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、0x00、&ReadBuf);
ReadBuf &= 0x40;/*锁定状态。 *
COUNTER++;
}
/* CP_CURRENT */
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x02、CPI);
/*设置 PLL 控制*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x0B、PllCtrl);
/* CP_EN 为 PD 模式*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x01、0x02);
/*选择第0*/页
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0xFF、0x00);
/*根据#Lanes 设置 DP_TST_EN、锁存 FIFO 错误*/
LCount =(LaneCount = XDPRXSS_DP159_lane 计数_1)?
0x11:(LaneCount =
XDPRXSS_DP159_lane 计数2)?
0x31:0xF1;
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x16、LCount);
//禁用 PV,允许字符对齐和8b10解码到
*运行
*
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x10、0x00);
/*选择第1页*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0xFF、0x01);
中断;
案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP2:
案例 XDPRXSS_DP159_CT_TP3:
/*启用自适应 EQ */
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x4C、0x03);
/*选择第0页*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0xFF、0x00);
/*清除 BERT 计数器和 TST_INTQ 锁存器--
*在 DP159中自清除
*
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0x15、0x18);
/*选择第1页*/
XDpRxSS_Dp159Write (InstancePtr、XDPRXSS_DP159_IIC_SLAVE、
0xFF、0x01);
中断;
}