This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:我们能否将 I2C 主设备连接到 VCCB 侧、将从设备连接到 VCCA 侧?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685844/tca9617b-can-we-connect-the-i2c-master-to-vccb-side-and-slave-to-vcca-side

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9517A

我有一个设计、其中 I2C 主设备为3.3V、I2C 从设备为2.5V、我正在寻找合适的电平转换器。  

当我查看一些中继器/转换器时,我看到数据表中显示的大多数应用示例都是“主器件处于低压侧”和“从器件处于高压侧”类型,这是否意味着我无法在应用中使用这些类型的器件?

例如、在 TCA9617B 器件中、

我能否在3.3V 时将主器件连接到 VCCA 侧、在2.5V 时将从器件连接到 VCCB 侧?

我能否在3.3V 时将主器件连接到 VCCB 侧、在2.5V 时将从器件连接到 VCCA 侧?

或  

为我的应用推荐合适的转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chedthan、

    您只需将 B 侧连接到主器件、即较高的电压。   I2C 是双向通信、缓冲器/转换器不知道 哪一侧是主器件。  您的应用是什么?  您是否需要超快模式、或者您是否计划以较慢的速度运行它、例如快速模式(400kHz)?  如果是、您还有更多的转换器和缓冲器选项。

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 感谢您的回答。  

    我真的不需要快速模式增强版、我的系统在快速模式下工作、然后我将相应地选择器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望这对我的案例适用 TCA9517A。