请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617B 主题中讨论的其他器件: TCA9517A
我有一个设计、其中 I2C 主设备为3.3V、I2C 从设备为2.5V、我正在寻找合适的电平转换器。
当我查看一些中继器/转换器时,我看到数据表中显示的大多数应用示例都是“主器件处于低压侧”和“从器件处于高压侧”类型,这是否意味着我无法在应用中使用这些类型的器件?
例如、在 TCA9617B 器件中、
我能否在3.3V 时将主器件连接到 VCCA 侧、在2.5V 时将从器件连接到 VCCB 侧?
或
我能否在3.3V 时将主器件连接到 VCCB 侧、在2.5V 时将从器件连接到 VCCA 侧?
或
为我的应用推荐合适的转换器。