This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有专家:
请说明如何使用数据表中的表11来配置 DP83822IF、例如:硬件配置的硬引导模式(外部电阻器、引脚需要上拉/下拉、默认模式...); 通过固件配置的软引导模式(在上电和保存配置后访问寄存器并由 MDIO 和 MDC 由 MCU 配置、如果需要、可进行硬配置)。
我不知道从数据表中获取正确配置需要做什么!
此外、如果使用 VDDIO = 1.8V、我可以对引脚17和引脚24上的 LED 使用做什么、因为 LED 具有正向电压?
请尽快回复!
谢谢、致以最诚挚的问候!
Cuong
您好 Ross Pimentel、
感谢您的支持!
如果我在25MHz 参考时钟下使用 RGMII 接口,我需要将 RX_ER (引脚28)配置为模式3,并将 RX_DV (引脚26)配置为模式1 (无外部上拉/下拉电阻器)或模式3 (外部上拉和下拉电阻器)?
请尽快回复!
此致!
Cuong
您好 Ross Pimentel、
非常感谢!
我对 TPI 网络电路有最后一个问题:
DP83822 AVD 的 I SUPPLY = 3.3VDC、请参阅"9.2.1 TPI 网络电路"、"变压器的中心抽头必须连接到模拟电源轨(AVD)、其中去耦电容器靠近变压器"、 请告诉我,我可以将变压器的中心抽头连接到 PCB 上其他源的3.3VDC 电源(将3.3VDC 电源的公共 GND 连接到 DP83822的 AVD)?
请尽快回复!
此致!
Cuong