This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:配置 DP83822IF

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706750/dp83822if-configure-dp83822if

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83867IR

尊敬的所有专家:

请说明如何使用数据表中的表11来配置 DP83822IF、例如:硬件配置的硬引导模式(外部电阻器、引脚需要上拉/下拉、默认模式...); 通过固件配置的软引导模式(在上电和保存配置后访问寄存器并由 MDIO 和 MDC 由 MCU 配置、如果需要、可进行硬配置)。

我不知道从数据表中获取正确配置需要做什么!

此外、如果使用 VDDIO = 1.8V、我可以对引脚17和引脚24上的 LED 使用做什么、因为 LED 具有正向电压?

请尽快回复!

谢谢、致以最诚挚的问候!

Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    您需要使用表11来确定在表12-15中获取所需 PHY 设置所需的运行模式(模式1 - 4)。
    例如、CRS 引脚是自举引脚、如果您希望同时启用 LED 速度和 LED CFG、则将该引脚设置为模式3。
    然后您可以看到模式4是如何默认的。 这意味着 CRS 有一个内部上拉电阻器。
    基于此、您可以使用表9作为选择外部电阻器的建议起点。
    但是、您应该使用表10中指定的阈值来获得最居中的值。

    可以覆盖所有自举设置。

    对于1.8V 和 LED 的情况、您可以使用 BJT 或 FET。 如果您需要有关该方法的可视化帮助、DP83867IR 数据表(图26)提供了一个示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross Pimentel、

     

    非常感谢您的支持!

    正如您建议的"可以覆盖所有自举设置",我想使用 MDIO/MDC 接口来配置 DP83822 (自举功能...) 因为我希望减少 PCB 上的组件。

    请建议必须通过外部上拉/下拉电阻器配置到 DP83822的强制引脚在上电后是否可以通过 MDIO/MDC 接口从 MCU 进行配置?

    请尽快回复!

    此致!

    Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    唯一需要的一个是 RX_DV 自举、因为这会影响时钟分频器选项。
    如果您需要 MII 操作、请在此引脚上施加下拉电阻。
    如果您希望 RMII 在50MHz 时钟下运行、请在此引脚上加一个上拉电阻。
    如果您希望 RMII 在25MHz 时钟下运行、请通过按照表9中的规定放置一个上拉和下拉电阻器来引导至模式3。
    上拉电阻约为5.76k Ω、下拉电阻约为2.49k Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross Pimentel、

    感谢您的支持!

    如果我在25MHz 参考时钟下使用 RGMII 接口,我需要将 RX_ER (引脚28)配置为模式3,并将 RX_DV (引脚26)配置为模式1 (无外部上拉/下拉电阻器)或模式3 (外部上拉和下拉电阻器)?

    请尽快回复!

    此致!

    Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    对于 RX_DV、模式1是正常的、对于 RX_ER、模式3是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross Pimentel、

    非常感谢!

    我对 TPI 网络电路有最后一个问题:

    DP83822 AVD 的 I SUPPLY = 3.3VDC、请参阅"9.2.1 TPI 网络电路"、"变压器的中心抽头必须连接到模拟电源轨(AVD)、其中去耦电容器靠近变压器"、 请告诉我,我可以将变压器的中心抽头连接到 PCB 上其他源的3.3VDC 电源(将3.3VDC 电源的公共 GND 连接到 DP83822的 AVD)?

    请尽快回复!

    此致!

    Cuong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    您可以连接到不同的电源、但两个电源必须同时打开才能使 PHY 运行。
    只需确保 AVD 和另一个3.3V 电源轨同时出现。